This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8802:DAC8806的时序图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8806, OPA552, THS4011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775212/dac8802-timing-diagram-of-dac8806

器件型号:DAC8802
主题中讨论的其他器件:DAC8806OPA552THS4011

在第13页的 DAC8806 .pdf 数据表中、有一个时序图。 在底部的第二行、似乎有一个替代时序图。  是这样吗?

我的理解如下:

ON 可以忽略前三行、其中 RST=1

将 LDAC 和 WR 连接在一起作为单引脚(SP)

SP=1    将数据放置在并行引脚上

切换 SP

在 SP 的上升沿之后、数据结果被泵送到模拟输出。

是这样吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道格

    您的理解是正确的。 表中的内容有点混乱、但基本上写器可能是在尝试传达 WR 和 LDAC 的单引脚控制的性质。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DACS Duke、

    我将使用3.3V 的 FPGA 驱动 DAC8806。 上周、FPGA 上的 GPIO 引脚停止工作。 它直接连接到 DAC8806上的引脚28 (RESET)。 因为 FPGA 已经经历了一年的测试、所以我没有想到这一点。 我更换了 FPGA、通过更多的使用、FPGA 上的同一个引脚在一天内出现故障。 在我的 PCB 上运行的引脚之间没有通孔。

    我的配置如下、我已根据您的 PDF 将 THS4011直接连接到 DAC8806。 THS4011 (-9V 至+9V)随后驱动 OPA552 (-9V 至+40V)。 在 Tina 下看起来一切都很好。

    DAC8806上的 VREF 为-9V。

    我的目标是生成0-30V 正弦波或"山脉"上部的修改版本。 由于我可以编码0V、我真的需要复位引脚吗?

    您对 DAC8806为何会杀死 GPIO 引脚有什么想法吗? 我使用 O 范围查看了它。 当我打开和关闭系统时、该引脚上会有一些抖动。

    FPGA 的价格为每台100美元、因此价格会变得很昂贵。

    谢谢。

    此致、

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在新主题中回答。 关闭这个。