请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS1292R您好!
我设计自己的 PCB 时参考了 Tidu875,但我想知道3个电极之间的确切距离以及它们在 chestto 监护仪 ECG 上的位置。
提前感谢您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Amel:
感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!
在本 TI 参考设计中、ECG 电极的放置距离约3.32英寸(中心到中心)。 请注意、这只是一个参考设计、我们不是医疗专家。 最终的电极放置和信号质量标准由您决定。
TIDU875的产品页面上提供了所有硬件设计文件、供您参考。
此致、