This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:电极放置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768067/ads1292r-electrode-placement

主题中讨论的其他器件:ADS1292R

您好!

我设计自己的 PCB 时参考了 Tidu875,但我想知道3个电极之间的确切距离以及它们在 chestto 监护仪 ECG 上的位置。

提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amel:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    在本 TI 参考设计中、ECG 电极的放置距离约3.32英寸(中心到中心)。 请注意、这只是一个参考设计、我们不是医疗专家。 最终的电极放置和信号质量标准由您决定。

    TIDU875的产品页面上提供了所有硬件设计文件、供您参考

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答  

    实际上,在 我的设计中,我将 ADS1292R 与 MSP430一起使用,我们在静止和运动时测试 PCB 上的 ECG 监控,

    ECG 运动信号有噪声。

    肌肉收缩对 ECG 信号是否有任何影响?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amel:

    是的、在 ECG 应用中、停用伪影是一个非常常见的设计挑战。 您必须研究如何在您的应用程序中(无论是在硬件中还是在软件中)最好地处理它们。 删除运动伪影超出了本论坛的范围。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答、

    此致、