Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, AFE5801EVM, DXP
主题中讨论的其他部件: TSW1400EVM, DXP
你(们)好
我们在电路板中使用三个 AFE5801 IC,所有三个 IC 都通过 缓冲器从 FPGA 时钟引脚馈入40MHz 的单端时钟。
我们通过 SPI 写入启用测试模式、并通过 FPGA 获取 LVDS 输出 并将其显示在芯片范围工具中。 我们看到读取的数据模式已损坏、不符合预期。
但是、如果我们将时钟频率降低到16MHz、则使用 FPGA 芯片范围工具从 LVDS 读取的图形看起来不错。 数据。
是否有任何关于高频数据损坏的线索?? 但我们看到、示波器上在16MHz 和40MHz 下测量的时钟看起来非常相似、失真更小。