This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:AFE5801 LVDS 模式读取问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, AFE5801EVM, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776363/afe5801-afe5801-lvds-pattern-read-issue

器件型号:AFE5801
主题中讨论的其他部件: TSW1400EVMDXP

你(们)好

我们在电路板中使用三个 AFE5801 IC,所有三个 IC 都通过 缓冲器从 FPGA 时钟引脚馈入40MHz 的单端时钟。

我们通过 SPI 写入启用测试模式、并通过 FPGA 获取 LVDS 输出 并将其显示在芯片范围工具中。 我们看到读取的数据模式已损坏、不符合预期。

但是、如果我们将时钟频率降低到16MHz、则使用 FPGA 芯片范围工具从 LVDS 读取的图形看起来不错。 数据。

是否有任何关于高频数据损坏的线索??  但我们看到、示波器上在16MHz 和40MHz 下测量的时钟看起来非常相似、失真更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5801器件。
    我会研究您的问题、并在几天后回复您。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、
    你过得怎么样?
    我们需要仔细检查您的数据表。
    当您阅读 AFE5801数据表的最后一页时
    带有"修订历史记录"。
    其中提到:
    "从寄存器映射表中删除了 INVER_CHANNEL 和 MSB_FIRST 行"
    "删除了 INVER_CHANNEL 寄存器说明"
    "删除了 MSB_FIRSTL 寄存器说明"
    因此、请确保并仔细检查您的寄存器设置。
    请勿使用"反转通道"模式
    请勿使用"MSB 优先"模式(只能使用"LSB 优先"模式)。
    然后、您应该能够重新运行具有更高速度40MSPS 的 AFE5801器件。
    希望这可以解决您的问题。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    但我们不使用这些设置中的任何一个,只使用

    我们将生成测试模式并读取它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、
    你过得怎么样?
    感谢您向我们介绍 AFE5801。
    是的、我们将研究更多详细信息、并在明天通知您。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 ADC LVDS 输出到 FPGA 输入,我们都实现了完整的信号完整性,看起来都很完美。

    我们使用的数据表未指定您指向的寄存器的任何内容。

    因此需要一些指导来解决此问题。

    在15MHz 时钟以上,从 LVDS 读取的数据已损坏,下面一切正常。

    我们使用 Altera aria10 FPGA 进行采集

    此致

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    你过得怎么样?
    请告诉我们。
    您是否曾经使用过并一起运行过我们的 AFE5801EVM 和 TSW1400EVM
    具有40MHz 时钟速度?
    如果是、则可以将其与电路板设计进行比较。
    因为您可以看到(从我们的 AFE5801用户指南中) AFE5801器件已经过测试
    它以前使用过 AFE5801EVM。
    请查看 AFE5801用户指南、网址为:
    www.ti.com/.../afe5801evm
    对于电路板设计非常重要:
    DXP、DxM、FCLKP、FCLKM、DCLKP、 DCLKM 全部必须匹配
    (与 AFE5801EVM 相同)
    必须设置所有寄存器设置(例如上电后复位器件)
    设置寄存器地址= 0x02之前

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    你过得怎么样?
    如果您仔细检查电路板设计和电路板布局
    它们都可以、您是否可以首先运行以下寄存器设置:
    (当您的15MHz 和40MHz 输入时钟情况下):
    地址= 0x00、数据= 0x0001
    地址= 0x04、数据= 0x0008
    地址= 0x03、数据= 0x0000
    地址= 0x02、数据= 0xE000
    (请检查输出数据并查看它是否为斜坡模式)

    地址= 0x02、数据= 0xA000
    (此输出数据应是切换模式)

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们看到 FCLK 和 DCLK 在高频时失真,但我们已对 LVDS 输出进行了高达400MHz 的完整信号完整性分析,因为它是输入时钟的6倍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    已尝试上述所有寄存器设置,没有帮助,我们是否需要在获取端进行任何计时调整以解决此问题,或者这是硬件问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切勿使用 AFE5801 EVM 和 tsw1400 EVM,但请务必确保设计和布局准确无误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    你过得怎么样?
    您的评论是否正确
    当您设置完所有寄存器(如我在上面提到的)后
    此外、您还可以运行斜坡模式、
    您仍然无法从 FPGA 捕获正确的输出数据?
    此外、它还可以在15MHz 的较低速度下工作
    但无法在40MHz (更高速度)下工作、对吧?
    此外、您还检查了所有 LVDS 布线长度是否匹配、对吧?
    包括 AFE5801板和 FPGA 板上的所有器件、对吧?

    然后、在这种情况下、您能否查看您是否可以从 FPGA 调整时序(延迟)?
    如果可能的话。
    我们将使用 AFE5801EVM 和 TSW1400EVM 一起运行所有 AFE5801测试。
    我们可以以40MHz 的频率运行时钟(使用板载 OSC)、所有数据捕获都正常工作。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    你过得怎么样?

    由于您没有使用 TSW1400EVM 从 AFE5801EVM 捕获输出原始数据、

    当时钟频率小于15MHz 时、您的数据采集 FPGA 看起来运行良好、对吧?

    那么、您能否仔细检查 AFE5801数据表规格中的以下 LVDS 规格?

    谢谢!

    有一些 AFE5801 LVDS 输出规格(对于稳定性非常重要!):


    请测试输出信号(DXP 和 DxM 以及帧时钟、DCLK 时钟)

    它们的电压电平(在这些引脚已连接到 FPGA 板时进行测试)。

    它们必须遵循上述规格:

    输出电压高=大约1.375V

    输出电压低=约1.024V

    此外、您还需要将这些引脚上的 FPGA 设置为 LVDS 模式。

    请查看您的 FPGA 数据表、了解它是否能够捕获符合上述电压范围规格的 LVDS 输入信号。

    非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们在40MHz 下获得了大部分图形,但仅对于斜坡图形,我们看到数据已损坏,是否有任何有关如何解决此问题的输入?

    此致

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    你过得怎么样?
    很棒! 您的系统现在以40MHz 的频率工作。
    是的、对于斜坡模式、您能否向我发送输出信号模式(图片)?

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       你(们)好

    请参阅随附的图像
    ADC1太完美了  
    ADC3 略有毛刺脉冲
    ADC2有很多毛刺脉冲  
    干扰会通过微调延迟消失吗?
    是否知道为什么会出现这些干扰?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    你过得怎么样?
    这是由不稳定性问题引起的:
    请使用 FPGA 数据输入引脚检查 LVDS 数据输出引脚。
    并查看是否可以以较低频率和较高频率(40MHz)发送和捕获数据
    等等。

    ===========================
    有一些 AFE5801 LVDS 输出规格(对于稳定性非常重要!):
    请测试输出信号(DXP 和 DxM 以及帧时钟、DCLK 时钟)

    它们的电压电平(在这些引脚已连接到 FPGA 板时进行测试)。

    它们必须遵循上述规格:

    输出电压高=大约1.375V

    输出电压低=约1.024V

    此外、您还需要将这些引脚上的 FPGA 设置为 LVDS 模式。
    ===========================


    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    你过得怎么样?
    另请检查输出数据与数据采集的时序问题。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们探测了 ADC2 clk 和 data,数据看起来稳定,而且我们的信号完整性团队也确认所有3个 ADC 布局完全相同,因此所有3个 ADC 的行为都应该相同。

    我们的 FPGA 人员正在尝试调整延迟,将很快更新。 希望延迟调整可以解决此问题、所有数据都是干净的