This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
有人能不能建议使用 DAC 评估板、该评估板可与 PC 连接、从而为 存储在 CSV/文本文件中的数字数据重建模拟信号、以便在示波器上观察。
谢谢、
您好!
我正在寻找具有16位分辨率和8个通道的精密 DAC、并给出了以下列表
DAC80508 |
DAC8568 |
DAC81408 |
DAC8718 |
DAC8728 |
但是、这些器件中的每一个都有自己的 EVM 软件、您能告诉我上述器件 EVM 是否与 DXP 兼容吗?
此外、您是否有用于上述 DAC 的通用接口板?
如果不是、您可以建议使用 DAC8568、DAC8718和 DAC81408的接口板吗? 这些接口板是否与 DXP 兼容?
谢谢、
您好!
是否有人可以推荐 与 DXP 兼容的8通道、>16位分辨率 DAC?
谢谢、
文各答
尊敬的 Kevin:
感谢您的支持。 我继续订购了 MMB0+DAC8560和 DAC8568、DAC8718。
我能够使用 DXP 接口在 MMB0+DAC8560上生成标准信号。
更改 DAC8568后、我能够观察到8个通道中的每个通道上的标准信号(正弦、斜坡、方形)。 使用"波形文件写入器"、我能够观察到每个通道上的不同信号、但仍然是标准信号(正弦、斜坡、方形)的组合。
您能否指导我使用 波形文件转换器在每个通道上输出自定义数据模式? 我正在寻找一个示例 txt 文件、其中包含所有8个通道的数据。
谢谢、
文各答
尊敬的 Kevin:
下面是 DXP 实用程序菜单中的波形文件转换器。 我将 DAC8560与 MMB0搭配使用。 我尝试使用波形文件转换器生成50Hz 的方波模式。 有关这方面的一些问题:
1.我正在"文件包含"部分中使用 DAC 命令。 DAC 命令应该是二进制命令还是十六进制命令?
2.如果我在"文件包含"中选择"波形点"、 文件应包含什么格式?
3.数据速率与输入信号频率有何关系? 例如、数据速率为1kSPS、输入信号频率为50Hz、这是否意味着输入文件中的 DAC 命令 重复了{10 个采样点"低方 波电平"和10个采样点"高方波电平"}。
谢谢、
文各答
Venkata、
如果您想要的只是一个更任意的波形、 那么为什么不只使用具有内置正弦、方波、锯齿波和三角波形类型的基础级 GUI 呢? 或者、如果出于某种原因只想保留文件、则有一个内置的波形文件写入器、它将使您直接转到格式化的文件类型。 下面的问题的另一部分提供了该工具的一些截图。
关于您的第三个问题-波形本身的周期与 DAC 的更新速率是分开的。 为了使其可视化、我将展示下面波形文件写入器的一系列捕获。 它们都是50Hz 正弦波-但具有逐渐增加的点或更快的更新速率。
对于用户定义的波形、您仅提供一系列数据点。 为了定义波形的分辨率、需要更新速率。
Venkata、
我能够恢复 DXP 的原始开发环境、并找到一些用于文件转换器开发的测试文件。 所有内容均为二进制、制表符分隔。 实际上是非常简单的文件。
希望这能让您平方。
Venkata、
文件本身没有任何与其相关的电压。 它只是一组代码。 输出电压的幅度取决于基准电压等。您已将 DAC 配置为使用。 该文件假定为16位 DAC、并使用大约代码0至32k (十进制)。
在执行波形时、DXP 将仅循环该文件。
数据速率不是由文件定义的-它在 GUI 级别提供。 增加点数和提高数据速率将产生更高分辨率的输出波形。
非常感谢 Kevin 提供的所有帮助。
此致、
文各答