This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪个 DAC:我在 csv 文件上有数字数据、我想在示波器上观察重建的模拟信号?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC80508, DAC8568, DAC81408, DAC8718, DAC8728, DAC8560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771992/which-dac-i-have-the-digital-data-on-a-csv-file-i-would-like-to-observe-the-reconstructed-analog-signal-on-an-oscilloscope

主题中讨论的其他器件:DXPDAC80508DAC8568DAC81408DAC8718DAC8728DAC8560EVM-PDKDAC8560

您好!

有人能不能建议使用 DAC 评估板、该评估板可与 PC 连接、从而为 存储在 CSV/文本文件中的数字数据重建模拟信号、以便在示波器上观察。

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、

    虽然该工具很旧、并且在较新版本的 Windows 上有时会出现兼容性问题、但 DXP 工具确实提供了导入自定义波形的功能。 我们的大多数通用 DAC EVM 都受 DXP 支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。
    在 DXP 中,我看到 DAC 波形文件的用户文件格式为*.tiwu、*.tiwf。 它们的格式 csv 文件有何不同?
    如何转换这些格式的 csv/文本文件?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、

    这些文件格式中还有一些其他头文件、告诉 DXP 基本的行为方式。 还有一个"波形文件转换器"、它将导入使用任何定界符的文本文件。 通常、您可以非常轻松地将 CSV 转换为 TXT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在寻找具有16位分辨率和8个通道的精密 DAC、并给出了以下列表

    DAC80508
    DAC8568
    DAC81408
    DAC8718
    DAC8728

    但是、这些器件中的每一个都有自己的 EVM 软件、您能告诉我上述器件 EVM 是否与 DXP 兼容吗?

    此外、您是否有用于上述 DAC 的通用接口板?

    如果不是、您可以建议使用 DAC8568、DAC8718和 DAC81408的接口板吗? 这些接口板是否与 DXP 兼容?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有人可以推荐 与 DXP 兼容的8通道、>16位分辨率 DAC

    谢谢、

    文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、

    我已经生病了。 对延迟答复表示歉意。

    DXP 支持产品文件夹的"工具与软件"选项卡中列出 DXP 的任何内容。

    包括 DAC8568、DAC8718和 DAC8728。 唯一的问题是、以前这些套件中的某些套件不包含 MMB0、而 MMB0本身未列为可订购产品、因此您可能需要查找另一个列为"EVM-PDK"且包含 MMB0的套件。 DAC8560EVM-PDK 就是这样一个示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。 希望您现在做得好!

    DAC8568、DAC8718和 DAC8728是否与 MMB0兼容? 我无法从 EVM 用户指南中弄清这一点。

    谢谢、
    文各答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    此外、SM-USB-DIG 平台 PCB 是否与 DXP 兼容?
    DAC8568 EVM 与德州仪器(TI)的5-6K 接口板(SLAU104)以及 HPA-MCU 接口板(SLAU106)兼容。

    上述任何接口板是否与 DXP 兼容?


    谢谢、
    文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、

    MMB0平台专门支持 DXP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。

     DAC8568DAC8718 和 DAC8728是否 与 MMB0兼容? 我无法从 EVM 用户指南中了解这一点。

    谢谢、
    文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    DAC8560附带的 MMB0板是否与 DAC8568兼容?
    因为、我看到 DAC8560和 DAC8568的引脚配置不同。 如果不是、为了使 MMB0与 DC8568兼容、需要对其进行哪些修改?
    我能否独立激励 DAC8568上的通道? 我的意思是、我能否在 DAC8568上的每个 chhanel 上提供不同的数据模式?

    谢谢、
    文各答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件的引脚排列不相关、因为它们安装在自己的"子板"上、然后该子板连接到 MMB0上的通用引脚排列/连接器。

    您可以在每个输出上输出不同的信号、但我应该说、这正突破了该工具最初的目标。 任何特定于应用或详尽的波形生成都可能得到独特的固件开发的最佳支持。 与波形生成产品相比、DXP 只是一款简单的评估工具。 因此、虽然可能存在一些限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的支持。 我继续订购了 MMB0+DAC8560和 DAC8568、DAC8718。

    我能够使用 DXP 接口在 MMB0+DAC8560上生成标准信号。

    更改 DAC8568后、我能够观察到8个通道中的每个通道上的标准信号(正弦、斜坡、方形)。 使用"波形文件写入器"、我能够观察到每个通道上的不同信号、但仍然是标准信号(正弦、斜坡、方形)的组合。

    您能否指导我使用 波形文件转换器在每个通道上输出自定义数据模式? 我正在寻找一个示例 txt 文件、其中包含所有8个通道的数据。

    谢谢、

    文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、

    我不知道安装程序为什么不再提供示例文件、我很难找到原始模板、我不确定模板开始有多大帮助。 本质上、为了支持这一点、您需要使用制表符分隔的"波形文件转换器"中的"格式化文件"输入类型(这非常方便、但也可以使用任何其他分隔符)文件、该文件包含您希望应用于 DAC 的确切命令。 因此、这些命令将包括各个通道地址以及数据。

    我将继续寻找原始示例。 正如我说过的、该工具的使用年限使其某些方面受到限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    下面是 DXP 实用程序菜单中的波形文件转换器。 我将 DAC8560与 MMB0搭配使用。 我尝试使用波形文件转换器生成50Hz 的方波模式。  有关这方面的一些问题:

    1.我正在"文件包含"部分中使用 DAC 命令。 DAC 命令应该是二进制命令还是十六进制命令?

    2.如果我在"文件包含"中选择"波形点"、 文件应包含什么格式?

    3.数据速率与输入信号频率有何关系? 例如、数据速率为1kSPS、输入信号频率为50Hz、这是否意味着输入文件中的 DAC 命令 重复了{10 个采样点"低方 波电平"和10个采样点"高方波电平"}。

    谢谢、

    文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata、

    如果您想要的只是一个更任意的波形、 那么为什么不只使用具有内置正弦、方波、锯齿波和三角波形类型的基础级 GUI 呢? 或者、如果出于某种原因只想保留文件、则有一个内置的波形文件写入器、它将使您直接转到格式化的文件类型。 下面的问题的另一部分提供了该工具的一些截图。

    关于您的第三个问题-波形本身的周期与 DAC 的更新速率是分开的。 为了使其可视化、我将展示下面波形文件写入器的一系列捕获。 它们都是50Hz 正弦波-但具有逐渐增加的点或更快的更新速率。

    对于用户定义的波形、您仅提供一系列数据点。 为了定义波形的分辨率、需要更新速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的快速回复。
    我将方波用于我的测试用例、并了解"波形文件转换器"。 工作后、我计划提供与标准波形不接近的自定义数据。
    在此处重复我之前的帖子中的问题:

    1.我正在"文件包含"部分中使用 DAC 命令。 DAC 命令应该是二进制命令还是十六进制命令?

    2.如果我在"文件包含"中选择"波形点"、文件应包含什么格式?

    3.数据速率与输入信号频率有何关系? 例如、数据速率为1kSPS、输入信号频率为50Hz、这是否意味着输入文件中的 DAC 命令重复了{10个采样点"低方波电平"和10个采样点"高方波电平"}。

    您能否回答有关波形文件转换器的第三个问题?
    "对于用户定义的波形、您只提供一系列数据点。 要定义波形的分辨率、需要更新速率"->我是否应该根据更新速率重复该数据点?

    谢谢、
    文各答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、

    明白。

    遗憾的是、安装程序似乎没有提供用户指南所指的示例文件、而这些文件对于理解输入文件类型的期望非常有帮助。 所有这些都是在一段较长的时间之前开发的、实际上我自己编写了一些代码、但我不能真正牢记这些要求。 我正在努力恢复旧的开发环境、以便为您提供答案。

    我认为您正确理解了第三个问题的背景。 输入制表符分隔文件不包含任何更新速率信息-它只是一个数据集合。 为了说明应用数据的频率、我们必须应用更新速率。 例如、如果您要进行方波、您可以:a)降低更新速率以匹配所需的50Hz 方波;B)以更高的更新速率提供相同数据值的多个更新。 请告诉我这是否有道理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata、

    我能够恢复 DXP 的原始开发环境、并找到一些用于文件转换器开发的测试文件。 所有内容均为二进制、制表符分隔。 实际上是非常简单的文件。

    希望这能让您平方。

    e2e.ti.com/.../singleChan_5F00_testInputFile.txt

    e2e.ti.com/.../dualChan_5F00_testInputFile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您提供这些文件。

    我在 DXP 中使用波形文件转换器转换了单通道文件:

    我观察到~1KHz 正弦波、~150mVpp。 这是文本文件中代码的预期结果吗?

    此外、单通道文本文件 只有1000个采样点、转换后数据是否处于无限循环中?

    采样点的数量与 数据速率有何关系?

    谢谢、

    文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata、

    文件本身没有任何与其相关的电压。 它只是一组代码。 输出电压的幅度取决于基准电压等。您已将 DAC 配置为使用。 该文件假定为16位 DAC、并使用大约代码0至32k (十进制)。

    在执行波形时、DXP 将仅循环该文件。

    数据速率不是由文件定义的-它在 GUI 级别提供。 增加点数和提高数据速率将产生更高分辨率的输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kevin 提供的所有帮助。

    此致、

    文各答