This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:使用交流激励时的最佳斩波速度

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767621/ads1262-optimal-chopping-speed-when-using-ac-excitation

器件型号:ADS1262

你好  

我正在尝试使用 ADS1262的交流激励、为此我关注文档``具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密秤重参考设计´´。 但我对它有疑问、为了正确消除偏移、我们必须改变激励极性的频率是多少? 正确的更改时间是多少?

提前感谢您。

此致、

Jos é Huertas Pedroche

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jos é、

    参考 TIPD188设计文档中的公式3、仅当 VOS2的振幅在相位1和相位2中的测量值之间没有显著变化时、VOS2才会从测量结果中删除。 注意:存在一个拼写错误、公式3应评估为 VIN + VOS1、如下所示:

    因此、要回答您的问题、具体取决于您尝试移除的失调电压源(由 VOS2表示)。 通常情况下、VOS2具有很强的温度依赖性、因此它往往是一个缓慢变化的偏移。 考虑到这一点、您无需非常快的斩波即可移除与温度相关的偏移。

    要找到"最佳"斩波速度、可能需要在不同的数据速率下进行一些测试...

    请记住、噪声性能和精度之间可能存在折衷。 随着斩波速度的提高、您将移除更多的失调电压、但必须以更快的数据速率运行 ADC、从而降低噪声性能。 此外、通过以最慢的数据速率运行 ADC、您将获得最佳的噪声性能、但偏移可能稍大(因为偏移变化较慢可能仍会在平均计算后留下一些残留偏移电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    感谢您的快速回答。

    此致。