你好
我正在尝试使用 ADS1262的交流激励、为此我关注文档``具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密秤重参考设计´´。 但我对它有疑问、为了正确消除偏移、我们必须改变激励极性的频率是多少? 正确的更改时间是多少?
提前感谢您。
此致、
Jos é Huertas Pedroche
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jos é、
参考 TIPD188设计文档中的公式3、仅当 VOS2的振幅在相位1和相位2中的测量值之间没有显著变化时、VOS2才会从测量结果中删除。 注意:存在一个拼写错误、公式3应评估为 VIN + VOS1、如下所示:
因此、要回答您的问题、具体取决于您尝试移除的失调电压源(由 VOS2表示)。 通常情况下、VOS2具有很强的温度依赖性、因此它往往是一个缓慢变化的偏移。 考虑到这一点、您无需非常快的斩波即可移除与温度相关的偏移。
要找到"最佳"斩波速度、可能需要在不同的数据速率下进行一些测试...
请记住、噪声性能和精度之间可能存在折衷。 随着斩波速度的提高、您将移除更多的失调电压、但必须以更快的数据速率运行 ADC、从而降低噪声性能。 此外、通过以最慢的数据速率运行 ADC、您将获得最佳的噪声性能、但偏移可能稍大(因为偏移变化较慢可能仍会在平均计算后留下一些残留偏移电压)。