This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:IIP3值和计算

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767348/ads54j60-iip3-value-and-calculation

器件型号:ADS54J60

您好!  

能否为 ADS54J60提供 IIP3的值? 是否有方法根据数据表规格计算 IIP3? 谢谢!

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TI 应用手册"计算 ADC 中的噪声系数和三阶截距"中找到了 ADC IP3讨论。 但是、其他一些消息来源说、"三阶截点的概念对 ADC 无效、因为失真产物不会以可预测的方式发生变化"。 我想知道哪一个是正确的。

    如果后一个问题是正确的、即 IP3不是 ADC 的有效规格、那么如何包含通过 ADC 评估的接收器系统级联 IIP3? ADC 是否有类似"等效 IP3"的东西?

    谢谢、此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hao
    我们的一位 ADC 专家正在审核您的问题、并将很快做出响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IIP3-of-ADS54J60.docxHao、

    请参阅随附的文档。

    此致、

    Jim