请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS54J60 您好!
能否为 ADS54J60提供 IIP3的值? 是否有方法根据数据表规格计算 IIP3? 谢谢!
此致、
Hao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 TI 应用手册"计算 ADC 中的噪声系数和三阶截距"中找到了 ADC IP3讨论。 但是、其他一些消息来源说、"三阶截点的概念对 ADC 无效、因为失真产物不会以可预测的方式发生变化"。 我想知道哪一个是正确的。
如果后一个问题是正确的、即 IP3不是 ADC 的有效规格、那么如何包含通过 ADC 评估的接收器系统级联 IIP3? ADC 是否有类似"等效 IP3"的东西?
谢谢、此致、
Hao
e2e.ti.com/.../IIP3-of-ADS54J60.docxHao、
请参阅随附的文档。
此致、
Jim