This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8565:总增益误差

Guru**** 2779055 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766907/dac8565-total-gain-error

器件型号:DAC8565

您好!

让我 确认一下我们应该如何考虑增益的总误差。

*根据数据表、有以下说明。

增益误差:FSR 的+/- 0.2%(最大值)

2.增益温度系数:FSR/度+/- 1ppm

此外、我相信内部基准的精度(B 型为25ppm/度)将与"增益误差"相关。

问题是、

问题1.  当我们计算增益的总误差时,我们是否应该只计算三个元素以上的值?

问题2.  如果以上答案是肯定的、您能告诉我们我们如何使用上述元素计算总误差增益吗?

提前感谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi-San、

    感谢您的查询。 如果您参考数据表第25页上 DAC8565的输出方程、DAC 的增益可通过以下方程式进行计算:

    (VREFH - VREFL)*(DAC 增益)/65536

    DAC 增益只不过是 DAC 代码。 因此、DAC 增益或基准中的任何误差都会影响增益。 在整个温度范围内考虑时、这还将包括温度引起的漂移。

    因此、我们可以说总增益误差由以下公式得出:

    (VREFH_Error - VREFL_Error)*(DAC 增益误差)

    其中、
    VREFH_Error = VREFH 容差+(VREFH 漂移*温度范围)
    2. VREFL_ERROR = VREFL 耐受+(VREFL 漂移*温度范围)
    3、DAC 增益误差=增益误差+(增益误差漂移*温度范围)

    您可以使用以下培训文档来转换不同的单位。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam-San、

    感谢你的答复。

    >您可以使用以下培训文档来转换不同的单元。

    您指出了哪个文档? 在培训文档的前一个主题中没有信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryuuchi-San,

    我的错误。 我忘记粘贴链接。 请查看以下内容:

    e2e.ti.com/.../dac-essentials-how-accurate-is-your-dac

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam-San、

    感谢你的答复。
    我将检查它、如果我有疑问、我将在新主题上发布。

    BR、