Other Parts Discussed in Thread: DAC8565
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8565 您好!
让我 确认一下我们应该如何考虑增益的总误差。
*根据数据表、有以下说明。
增益误差:FSR 的+/- 0.2%(最大值)
2.增益温度系数:FSR/度+/- 1ppm
此外、我相信内部基准的精度(B 型为25ppm/度)将与"增益误差"相关。
问题是、
问题1. 当我们计算增益的总误差时,我们是否应该只计算三个元素以上的值?
问题2. 如果以上答案是肯定的、您能告诉我们我们如何使用上述元素计算总误差增益吗?
提前感谢、