This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5404:SYNC 输入电压范围

Guru**** 2502405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763424/ads5404-sync-input-voltage-range

器件型号:ADS5404

您好!

SYNC 引脚电压范围如下所示。

尽管我的客户从 FPGA 发送 SYNC 信号、但电压范围与以下条件不匹配;

FPGA LVDS 规格(1) Vodiff:247mV (最小值)、350mV (典型值)、600mV (最大值)

FPGA LVDS 规范(2)声码:1.0V (最小值)、1.25V (典型值)、1.425V (最大值)

我已经在寻找 TI 的 LVDS 缓冲器、但我无法找到满足上述输入规格的产品。

您有什么想法来解决它吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是如何取得进展的?
    此规格是否不正确?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
    你可以回答什么?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    很抱歉耽误你的时间。 我已将您的问题转发给器件专家、我们很快就会再答复您。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、  

    虽然您略超出最小和最大范围、但典型范围似乎匹配、并且不满足绝对最大条件。 如果您坚持降低 FPGA 同步输出电压、请考虑使用分压器。  

    优素福  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优素福-圣

    感谢你的答复。

    这是否意味着在使用 SYNC 信号的情况下、在几乎应用中需要一个分压器来满足这个特定的最小值/最大值?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-San、

    没错。

    优素福