This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08EVM-PDK, ADS131E08, ADS130E08EVM-PDK, ADS130E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777334/ads131e08-ads131e08

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: 、ADS130E08EVM-PDKADS130E08

您好!

我对示例 C 代码有相同的需求。

请,你可以给我吗?

谢谢你

此致

Patrik Celin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrik、


    自去年年底以来、我们已经有了一个新的流程来分发示例软件代码、使其符合导出指南。 我曾认为这已经可以从产品文件夹中的链接中获得、但我看不到它。

    我将查看此示例代码是否可用、并返回给您。 作为一个警告、这可能需要几天时间。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrik、


    进行一些检查后、ADS131E08示例代码打包了 ADS130E08EVM-PDK 软件。 这两个器件是相似的、我想我们也正在使用 ADS131E08EVM-PDK 软件获取示例代码。 当然、我们将从我在这篇文章中得到的内容开始。

    要下载此软件、您需要转到 ADS130E08性能演示套件的登录页面。 链接如下:

    www.ti.com/.../ADS130E08EVM-PDK

    之后、转到"立即订购"部分、找到该软件的下载按钮。 当您下载并安装该文件时、它应在以下位置创建一个目录:

    C:\Program Files (x86)\ADS130E08EVM\Source

    您应该可以打开 firmware_src.zip、其中包含一些示例 c 代码。

    请注意、如果您不使用 EVM 或已经使用 EVM、请取消 USBStyx 驱动程序的安装设置。 当您首次开始使用我们的 EVM 时、只需运行一次。 再次运行此操作将删除驱动程序。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起、Joseph、
    在我的目录"C:\Program Files (x86)\ADS130E08EVM\"中、没有名为"Source"的目录、也没有任何 zip 文件、有一个名为"FW"的目录、但里面只有一个 bin 文件。
    我已经在网站上安装了最后一个软件版本"ADS131E08EVM-PDK-SW-installer.exe"。 (2012年6月1日至20日)。

    Patrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrik、


    很抱歉、它没有通过、但我相信我通过从同一链接安装它来获得它。

    但是、我可能知道这是什么问题。 是否可以尝试再次安装软件包? 这次将安装程序完全下载到您的计算机上、然后运行此安装程序、而不是从链接运行它。 如果从链接运行安装程序,安装程序可能会丢失它应该在计算机上的临时 Internet 文件/文件夹中安装的 zip 目录。

    在此示例代码上需要注意一点。 该代码主要用于我们的 EVM 开发、并与 ADS131E08搭配使用、但并不能作为示例。 您可以查看它并查看可能有用的内容、但我们不一定支持此代码。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Joseph、我已经完全下载了安装程序、然后运行了安装程序。

    但是、我已重试以执行安装程序、但结果相同。

    我附加了一个有关我的安装目录的屏幕截图、您可以在其中看到它是如何完成的。

    Patrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我想我知道什么是错误的。 您向我展示的内容类似于 ADS131E08EVM 安装。 正如我在上一篇文章中提到的、示例代码打包在 ADS130E08EVM 安装中。 对于我的 ADS130EVM 材料版本、如下所示:

    在此安装中,您将转到源目录,在该目录中可以找到 zip 文件:

    访问此页面上的 ADS130E08EVM 下载:

    将其下载到您的计算机上并运行安装。 您应该能够将这些映像与计算机上创建的目录进行比较。 如果有任何问题、则存在安装日志。 它应该具有如下内容:

    如果确实有问题、请检查日志并在此处发帖。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 好的、我找到了它! 非常好。

    非常感谢

    此致

    Patrik Celin