This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:最大数据采集大小

Guru**** 2379780 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65EVM, ADS52J65
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774018/tsw14j56evm-maximum-data-capture-size

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我计划将 ADS52J65EVM 与 TSW14J56EVM 配合使用。 我希望能够以125MSPS 的速率捕获8个通道、存储在 TSW14J56EVM 的 DDR3存储器中、并传输到 PC 进行后处理。 我有以下问题:

我了解 TSW14J56具有4x8Gb DDR3存储器 、可转换为32G 存储位或2G 16位样本。 原则上、我应该能够存储2秒的数据、因为我将具有8x125MSps x 2sec = 2Gsamples of 16位数据。 我的理解是否正确?

2.用于 USB3中存储器数据传输的 PC 接口吗? 我要求的原因是、在将数据传输到 PC 时、我可以实现比 SPI 或 USB2更好的最大速度。

ADC/TSW 接口每通道的最大数据传输速率是多少? 我是否可以让所有8个 ADC 通道以125MSPS 运行并进行数据采集?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siavash、

    是的、您对您的问题(1和2)回答正确。

    对于问题3、您的假设是正确的、但 ADS52J65受另一个产品线的支持、因此我不知道其功能是如何集成到 TSW14J56EVM (和 HSDC Pro 软件)中的。

    如果您有其他问题、我已将线程分配更改为医疗成像。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    谢谢、这真的很有帮助。 下一页明确提到 ADS52J65EVM 需要 TSW14J56EVM 来支持数据采集(在"特性"下、第二点):
    www.ti.com/.../ads52j65evm

    我将联系以获取 ADS52J65EVM 的用户指南以确保兼容性、但同时、您能否确认兼容性?
    非常感谢!
    Siavash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siavash、

    遗憾的是,在 TSW14J56EVM 上,我无法查看对该器件的支持状态。 用户指南应提供有关如何配置 TSW14J56EVM 的说明。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siavash、

    你过得怎么样?
    感谢您使用 ADS52J65 EVM 和 TSW14J56EVM。
    当您可以从 TI 网站下载 ADS52J65 EVM 用户指南时、
    您可以在使用 HSDC Pro GUI 的用户指南中看到一些测试 FFT 结果
    显示了 TSW14J56EVM 每通道可捕获65536个样本
    125MSPS 采样率下的(总共8个通道)。
    在该示例中、它向您展示了通道3测试结果。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、
    感谢你的答复。
    那么、每次采集的样本数(HSDC Pro 中的 Analysis Window)是否受 TSW14J56EVM 上存储器大小的限制?
    由于我的理解是、我应该能够在 TSW14J56EVM 上存储2秒的数据、因为我将具有8个(通道) x125MSps (最大数据速率) x 2sec = 2Gsamples of 16位数据、这是 TSW14J56EVM 上存储器的大小。
    我的目标是在每次捕获时捕获每通道250Msps 的样本、这就是我获取该数字的方法:125Msps (最大数据速率) x 2sec =每次捕获250Msps。
    您是否认为我最多可以存储的是每个采集通道65536个样本、8个通道总共为0.52M 个样本? HSDC Pro 上是否有更高的"分析窗口"设置可用、或者最大值为65536?

    如果该限制来自 HSDC Pro 上的 FFT 算法、是否可以从 TSW14J56EVM 获取原始 ADC 数据(存储在存储器中)? 也就是说、8 (通道) x125MSps (最大数据速率) x 2sec = 16位数据的2Gsamples。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siavash、

    感谢您让我们了解详情。
    实际上、我们从未运行 HSDC 专业版 GUI (用于 TSW)来为每次采集采集采集捕获如此多的数据。
    这并不意味着内存太小。
    这可能会导致 GUI 在从内存到 USB 的过程中运行非常慢或速度太慢
    以及 GUI 软件本身。
    HSDC Pro GUI 旨在显示适当数量的数据采集和显示
    器件的性能。 对于大量的数据采集、您可能需要使用其他方法、并且对您来说效率更高。

    我将就该问题联系我们的团队经理。
    并尽快通知您。

    再次感谢您!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    谢谢! 我理解您的观点。 我非常感谢就此提供一些反馈。
    此时、我有以下两个问题:

    1) 1)能否获取原始 ADC 数据? 如果内存到 USB 的传输速率很小、只要我可以完全将数据从内存传输出去、最终传输到计算机、就可以了。

    2) 2)是否有其他捕获板能够在不需要直接 FPGA 编程的情况下实现我想要的目标?

    再次感谢您花时间了解这一点。
    最棒的
    Siavash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siavash、

    你过得怎么样?
    对于您的特殊情况、我们需要在实验室中进行尝试、看看我们是否可以捕获此类数据量。
    我们可以确保的一点是:当 TSW GUI 运行时、它会在屏幕上"显示"数据有一些限制。 但是、您可以"保存"的实际数据量、我们需要在几天内尝试并告知您。

    非常感谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    谢谢! 我非常感谢。

    最棒的
    Siavash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siavash、

    你过得怎么样?
    以下是我们试图在一次捕获中尽可能多地捕获数据的观察结果。
    您还可以尝试以下操作:
    首先、请通过运行高速数据转换器专业版(HSDC 专业版) GUI 来打开 GUI。
    这将打开 TSW14J56和 ADS52J65。
    由于 ADS52J65EVM 上设计了两个 ADS52J65器件、
    因此、该 ADS52J65EVM 具有16个要捕获的通道(而不是仅捕获8个通道)
    TSW14J56EVM 的存储器。 因此、最大样本数将是250m 样本的1/2 (正如您在上一条消息中提到的那样)。
    之后、在 HSDC Pro GUI 顶部:
    1) 1)请单击"Data Capture Option"选项卡
    然后单击"Capture Options"
    然后在"#Samples (per channel)"框中、请键入"134217728"
    然后单击"OK"
    2) 2)点击"Capture"按钮运行 HSDC Pro GUI
    这将需要更长的时间才能完成。
    3) 3)然后、您可以将原始数据保存到 PC:
    在 HSD Pro GUI 顶部:
    请单击"文件"
    然后单击"Save I32 Codes as CVS File"
    然后键入您的文件名、然后将捕获的原始数据保存到您的计算机上
    USB 总线供电。
    因此、保存此文件需要很长时间。
    (但请注意、使用 USB 保存原始数据将花费您的时间。)

    就这些。
    希望这对您有所帮助。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    但愿你一切顺利。

    我非常感谢您和您的团队花时间为我做这项测量、并与我联系。

    根据这一结果、我还有两个问题:
    1)是否有办法停用 ADS52J65EVM 上的额外8个通道(基本上是关闭 ADS52J65芯片中的一个)并仅从8个通道捕获数据。 因为我需要8个125MSPS 的通道。
    2) 2)从 TSW14J56EVM 的用户指南中可以看出、它配备了连接 PC 的 USB3.0接口。 我想知道为什么数据传输需要很长的时间? 如果我没有弄错、我们将使用峰值速度为640MBps 的 USB 3.0传输~4GB 的数据、因此不确定限制数据的原因。

    再次非常感谢! 您确实帮助我确定哪种产品最适合我的应用。

    此致、
    Siavash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siavash、

    你过得怎么样?
    感谢您提出有关 ADS52J65EVM 和 TSW14J56EVM 的更多问题。
    是的、我将尝试询问其他人、是否仅在输出数据上使用8个通道而不是16个通道?
    我很快会告诉您(大约2-3天)。

    再次感谢您!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siavash、

    你过得怎么样?
    我的团队经理向我提到了
    如果可能、您能否向我们提供您的电子邮件地址?

    谢谢!

    此致、