Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65EVM, ADS52J65
器件型号:TSW14J56EVM
您好!
我计划将 ADS52J65EVM 与 TSW14J56EVM 配合使用。 我希望能够以125MSPS 的速率捕获8个通道、存储在 TSW14J56EVM 的 DDR3存储器中、并传输到 PC 进行后处理。 我有以下问题:
我了解 TSW14J56具有4x8Gb DDR3存储器 、可转换为32G 存储位或2G 16位样本。 原则上、我应该能够存储2秒的数据、因为我将具有8x125MSps x 2sec = 2Gsamples of 16位数据。 我的理解是否正确?
2.用于 USB3中存储器数据传输的 PC 接口吗? 我要求的原因是、在将数据传输到 PC 时、我可以实现比 SPI 或 USB2更好的最大速度。
ADC/TSW 接口每通道的最大数据传输速率是多少? 我是否可以让所有8个 ADC 通道以125MSPS 运行并进行数据采集?
谢谢