This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8674:如果客户不发送 RESET 命令或触发 RST/PD 引脚、芯片应如何自行复位?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761497/ads8674-how-should-the-chip-reset-itself-if-customer-dont-send-reset-command-or-trigger-the-rst-pd-pin

器件型号:ADS8674

尊敬的专家:

我的客户使用 ads8674设计医疗产品、现在它们出现在下面的现象中、如下所示。

1、芯片 可以先正常运行;

2.运行一段时间后(大约几天、可能是3到5天或更长时间)、芯片异常、客户无法读取寄存器中的正确数据;

3.客户发现芯片复位并将配置的数据恢复为默认值,因此客户无法在寄存器中读取正确的转换数据;

但实际上、客户不发送 RST 命令或低电平有效 RST/PD 引脚、

因此、客户希望知道除了以下两种方法之外、哪些事件可以触发 RST 模式;

谢谢。

此致

徐 Cickey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey 您好、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    您能告诉我  客户更改并保存了哪些参数/数据吗? 听起来 RST/PD 上出现了不需要的干扰信号、该引脚是直接连接到高电压电源还是由微控制器控制? 该引脚上是否有任何下拉电阻器? 您能否让客户使用带触发器的示波器来监控此 RST/PD?

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cickey 您好、

    假设您已解决此问题是否安全? 如果您需要其他帮助、请随时回帖。