Other Parts Discussed in Thread: ADS8674
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8674 尊敬的专家:
我的客户使用 ads8674设计医疗产品、现在它们出现在下面的现象中、如下所示。
1、芯片 可以先正常运行;
2.运行一段时间后(大约几天、可能是3到5天或更长时间)、芯片异常、客户无法读取寄存器中的正确数据;
3.客户发现芯片复位并将配置的数据恢复为默认值,因此客户无法在寄存器中读取正确的转换数据;
但实际上、客户不发送 RST 命令或低电平有效 RST/PD 引脚、
因此、客户希望知道除了以下两种方法之外、哪些事件可以触发 RST 模式;
谢谢。
此致
徐 Cickey