This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:交流激励和连接器 J5

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766418/ads1261evm-ac-excitation-and-connector-j5

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261

我尝试在该板上进行交流激励。 我应该使用连接器 J5吗? 此外、包含的交流激励逻辑是否必须提供驱动方式(如所包含的桥式驱动器)、或者您能否仅使用芯片而不使用驱动器来实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、它在数据表中说它需要外部组件。 现在、我唯一的问题是我无法读取该数据。 当我尝试运行数据分析时、它只是说没有数据、根本没有真正的更新。

    这是我的寄存器映射。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    尝试使用附带的交流激励脚本来配置 ADS1261...

    如果您使用此配置、则 J5将输出交替的+/-5V 激励电压。 U1 (位于电路板的底部)是驱动器。

    您可以使用该电压激励您的电桥、但您还需要将 EXC_OUT+信号连接到 AIN0、将 EXC_OUT-信号连接到 AIN1、然后将电桥输出连接到 AIN2/3。 在上述脚本中、AIN0/1引脚用作外部基准、AIN2/3引脚是采样的模拟输入。

    请告诉我这是否有帮助!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:我在上面做了一个小的修正。 激励电压始终为5V (与 AVDD 和 AVSS 共享)、但在交流激励模式下、极性从+5V 切换到-5V。

    该脚本应帮助您配置 GPIO 引脚和正确的交流激励模式。 请注意、EVM 使用交替的2线交流激励模式。 在寄存器映射中、您将看到器件配置为4线模式、但仅启用 GPIO2和 GPIO3。

    配置工作后、请随时返回寄存器映射并增大 PGA (脚本仅将 PGA 增益编程为1V/V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 它发挥了作用。 如果我想缩小满量程范围以从 ADC 中获得更多计数(我有一个很小的输入范围)、我可以更改进入 AIN0和 AIN1的基准电压、对吧? 当然,这样做可能会增加噪音,因为所有的东西都不再是同一个电源....
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您当然可以调节基准电压...

    有时、大于5V 的激励电压被施加到负载单元以增加输出电压;然而、当使用较大的激励电压时、基准电压需要被分压至5V 或更低。 在增加信号振幅的同时、这会开始破坏激励电压和基准之间的比例关系、如果电压增加得足够多、您将开始看到负载单元内的自发热效应。

    为了减小 LSB 大小和增加代码计数、使基准电压更小、在分辨率受量化噪声(即 LSB 大小)限制时有效。 然而、由于热噪声水平超过量化噪声、大多数高分辨率 Δ-Σ ADC 不能提供完整的24位无噪声性能。 在这种情况下、当 LSB 大小减小时、您将看到噪声(随着大量代码 RMS 或峰-峰值)增加(噪声级别保持不变、 但随着 LSB 大小的减小、代码计数将增加)、因为热噪声不受基准电压或 LSB 大小的影响。 因此、我建议尽量使基准电压与激励电压保持匹配、否则会在电路中引入额外的噪声源。