This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:ADS1018

Guru**** 2555140 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765866/ads1018-ads1018

器件型号:ADS1018

您好!

我使用的是组件  

ADS1018 ADC 转换器 IC。

我需要计算 IC 的功率耗散。

温度注意事项为105dC。

电源电压为5V

最大工作电流300uA (根据的数据表)

所述的允许功率为0.9mW (根据数据表、5V)

PD = Vcc * ICC

PD = 5 * 300uA

PD = 1.5mW、大于允许值。

您能检查我的计算结果并为我提供解决方案吗?

Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、


    如果您在高温下工作,则 PD=5*300uA 的计算是正确的。 这将提供1.5mA 的最大功率耗散。

    从数据表中可以看出、在3.3V 电源和25°C 环境温度下、电源电流通常为150uA、最大值为200uA 最大300uA 来自125°C 的工作温度范围 0.9mW 的功率耗散是典型功率耗散、而不是最大功率耗散

    估算典型功耗的最简单方法是查看工作电流的典型特性曲线。 这可以在 ADS1018数据表的图2中找到。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Joseph

    需求
    V.OH
    五.OL
    V.IH
    V.IL
    高于5V Vcc 的值、因为数据表中未提及这些值。


    Siddharth Sangam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    数字电压电平在电气特性表中进行了说明。 阈值电平随电源电压而变化。 这是数据表第7页上指定值的剪辑。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、


    我不知道您的应用中是否需要额外的二极管、TVS 和电容器。 我不知道您的电路板所处的环境、ESD 或过压事件的发生频率、或者您是否愿意在电路板中增加额外费用。 我只能评论这些器件及其对电路的影响。

    在第二个电路中从左向右移动、我认为这些电容器是不必要的。 测量可能会带来一些额外的滤波效果、但 ADC 的输入端已经存在输入滤波(差分和共模)。 在下一部分中、您的前端似乎有一些 TVS 二极管 我已经看到过它们的使用、但请记住、它们可能具有大量的泄漏电流。 如果您要测量 RTD 等电阻元件、这可能会导致很大的误差。 之后、就像有一些肖特基二极管将 ADC 输入锁存到正电源轨和接地、以防发生过压事件。 同样、这些可能会造成一定程度的泄漏。 在这两种泄漏电流情况下、您还需要考虑它们是否与滤波中使用的输入串联电阻发生反应。

    至于最后的差分和共模滤波、我认为这通常是必要的。 我们建议使用此滤波并将差分带宽设置为数据速率的大约10倍。 然后选择共模电容器、使其比差分电容器小大约10倍。


    吴约瑟