This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:参考电阻器原理图检查&放大器;对阻抗测量说明的混淆

Guru**** 2929350 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764172/afe4300-reference-resistor-schematic-check-confusion-about-impedance-measurement-instructions

器件型号:AFE4300

尊敬的 TI:  

我在下面附上了我们当前使用的基准电阻器设置的简化版本的图片:

此设计基于德州仪器 (TI)在 AFE 4300用户指南中提供的原理图、该指南位于:(http://www.ti.com/lit/ug/sbau201a/sbau201a.pdf) 

 请提供以下问题的指导:

  1.  在标题 为使用 AFE4300 FWR 模式实现 SF-BIA 的阻抗测量说明的2.1部分中、该说明仅引用2个参考电阻器 Rx 和 Ry. 然而、用户指南电路原理图显示了4个基准电阻器:R00、R01、R11、R10。 因此、我想知道阻抗测量表中的说明是否针对具有 4个基准电阻 器而不是2个基准电阻器的电路而设计、这是说明的意思? 如果我们使用此帖子顶部所示的原理图、说明是否仍然完全相同?  如果不是、它有何不同? 为什么说明中没有提到其他两个基准电阻器?  

  2. 指令首先说明"将 AFE4300 DAC 频率设置为64kHz"、然后说明"注入64kHz 频率电流并将 ADC 的数据速率设置为64sps"。 首先、您能否展示具体显示您要为 DAC 频率设置的寄存器的示例代码、以及如何将其设置为64kHz、以及如何将数据速率设置为64SPS? 其次、注入的频率电流是否指的是激励频率? 我想澄清一下、指令是否暗示我们 必须使用与 DAC 频率相同的激励频率(即64kHz 和64kHz)? 如果 DAC 频率为64kHz、我可以使用20kHz、50kHz 或100kHz 的激励频率、我可以使用什么频率?


  3. 现在、我们使用4个基准电阻器的方式是:我们使用 R00和 R11来计算斜率和截距。
    但是、不执行指令所述的操作:
    斜率=(基准电阻器值#2 -基准电阻器值#1)/(针对#2观察到的 ADC -针对#1观察到的 ADC)
    我们目前正在使用
    斜率=(基准电阻器值#2 -基准电阻器值#1)/(2的计算 mV - 1的计算 mV)
    为了计算 mV、我们执行以下位操作:
    // r 是来自 ADC_DATA_RESULT 的数据、如果
    (r & 0x8000)
    r |= 0xff0000;
    r *= 1700;
    r /= 0x8000; 

    您是否看到了以这种方式计算斜率时出现的任何问题? 很高兴彻底检查此方法。
  4. 如上所述、我们目前使用4个基准电阻器的方式是:我们使用 R00和 R11来计算斜率和截距。 然后、我们测量 R01并将其插入校准斜率截距方程、然后查看输出是否与我们使用万用表测量的结果一致。 然后、我们对 R10重复同样的操作。 您是否看到校准的这个"测试"有任何潜在问题?  

  5. 虽然我得到的大多数 ADC 代码相当一致、但我偶尔会看到   R00电阻器的 ADC 代码49584和阻抗值-827.5878906、而大多数时候同一电阻器报告的 ADC 代码为66。 您能想到这种随机和戏剧性变化的任何原因吗? 在更广泛的注释中、我们可以使用相同的电路原理图在不同的 AFE 4300芯片之间期望 ADC 代码的一致性如何?

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    答案很少、

    1) 1)具有更多数量的校准电阻器会使未知电阻的估算准确、因为它将作为分段线性模型运行。
    2) 2) BCM_DAC_FREQ 是用于设置 DAC 频率的寄存器控制。 与 DAC 频率之间的关系。
    DAC[9:0]×fCLK/1024。 激励和 DAC 频率相同。
    3) 3)您可以使用以 mV 为单位的 ADC 输出来计算斜率。
    4)正确。
    5) 5)由于电路板寄生效应、可能会有小偏差、但在每个电路板上进行校准应解决此问题。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 一些说明:

    您提到"励磁和 DAC 频率相同。" 它是否必须相同? 换句话说、如果我想使用 FWR 模式在不同的激励 频率(即10kHz、50kHz、100kHz)下进行阻抗测量、我是否每次都必须更改 DAC 频率以匹配激励频率? 还是应将 DAC 频率始终保持在64kHz?

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我感谢大家的回答。 原始问题中有一些细节没有得到直接回答。 我在下面发布了一些后续问题。 感谢您提供的任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于激励频率为10kHz、50kHz、100kHz 的情况、您必须将 DAC 频率更改为10kHz、50kHz、100kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我看不到后续问题。