This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:如何获得300mV?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777293/ads1298-how-can-we-get-the-300mv

器件型号:ADS1298

降级:

从我们的数据表中、我们可以看到以下信息。

我想知道如何获得300mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    这看起来像是数据表错误、感谢您的关注! 它应该为400mV。

    增益6乘以400mV 的输入信号;6*400mV = 2.4V、即基准电压。 这将利用 ADC 的满量程范围。