This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D500:ADC08D500:交错问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D500, ADC083000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777160/adc08d500-adc08d500-interleaving-problem

器件型号:ADC08D500
主题中讨论的其他器件: ADC083000

你(们)好

如果我们有两个 ADC08D500在交错模式下协同工作、我们是否需要在 ADC CLK 输入侧使用延迟线 IC 对? (个人)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已将您的请求转发给器件工程师。 他应该能够回答您的问题。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我假设您的目标是在 DES 模式下运行两个 ADC08D500器件。 因此、每个 ADC 将以1000MSPS 采样(假设时钟频率为500MHz)。

    然后、您需要交错2个器件以实现2000 MSPS 的总采样率。

    是这样吗?

    在这种情况下、您需要将500MHz 时钟偏斜到第二个 ADC、以便与第一个 ADC 的时钟相移约90度。 需要进一步微调时钟相位、以确保由于电路板上两个 ADC 器件之间的孔径延迟变化、采样时间点偏移90度。

    一种更简单的方法是使用 ADC083000等器件、该器件具有单输入、支持高达3000MSPS 的采样率、时钟频率为1500MHz。

    这将是一种简单得多的实现方式、并且输入带宽(FPBW = 3GHz)将远远优于使用2个交错式 ADC08D500器件(其中每个器件都在 DES 模式下运行(FPBW = 900MHz)的器件。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B