This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:连接 MSP430的 ADS1293EVM 接口故障

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ADS1293, MSP-FET, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773067/ads1293evm-ads1293evm-interface-to-the-msp430-failure

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529ADS1293MSP-FET

您好!

尝试 ADS1293和 MSP430F5529之间的 SPI 连接时遇到问题。 我按照"MSP430接口与 ADS1293代码库"指南继续操作。 我正在尝试启动 demo1、但在 IAR 嵌入式工作平台中进行调试后、电路板没有连接、这会带来问题。 我使用的是 ADS1293软件、它如下所示:


我尝试重写该寄存器、但未成功。

我还使用 MSP-FET 闪存仿真器工具与 IAR 配合使用。

感谢您的回答、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您的发帖!

    我无法在论坛上找到有关此特定错误的任何信息。
    您使用的是什么操作系统?
    您能否在设备管理器中显示设备枚举?

    此帖子应有助于解答调试问题; e2e.ti.com/.../2689021
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我使用的是 Windows 8.1。 是的、我在驱动程序方面遇到了一些问题、但我通过禁用驱动程序签名解决了这个问题。 之后电路板工作正常。 然后、正如我写的那样、我尝试使用连接到 MSP430的 SPI 接口启动演示。 这是问题所在。 在 IAR 中、似乎一切正常、即使在调试之后也没有错误、但 ADS1293在此之后会断开连接。

    所需屏幕:

    在我看来、驾驶员工作正常。 在启动演示或寄存器设置中的某个位置存在错误。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供屏幕截图。 看起来 EVM 是正确枚举的。

    我们不能完全确定这些演示是如何编写的或何时编写的、但我们的团队继续"按原样"提供这些演示。 我们可以尝试重现您在本周晚些时候看到的问题、但同时、我建议您从器件的默认设置开始、使用常用 EVM GUI 并根据评估需要手动配置寄存器和测量值。 如果您希望进行测试并需要帮助、请告知我们、我们可以为您提供帮助。

    所有应用演示是否都显示了这种错误、还是仅显示演示1? 此外、您能否确认在默认配置下使用的是 ADS1293EVM 硬件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我尝试了所有演示。 我也在默认配置中使用硬件。  

    如果您有任何其他指南或建议来管理 ADS1293和 MSP430之间的 SPI 连接、我将不胜感激。

    我还有另一个问题。 我正在处理此板上的单导联 ECG。 我发现需要在 RA、LA 的输入中添加交流耦合。 它由两个电容器组成、大约1uF。 然后、我发现最好添加两个10 Mohm 电阻器。 第一个从 RA 到 RLDOUT、第二个从 LA 到 RLDOUT。 是这样吗? 您对此有其他建议吗?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否按照 UG 第2.2节所示更新了驱动程序?: www.ti.com/.../snau138b.pdf

    您能否提供显示 SPI 连接和单引线 ECG 信号链的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我以为我更新了、但明天我会再次更新、以便进行测量。 我自己现在没有电路板。

    项目的相关信息。 我想管理一个仅使用一个通道的单导联 ECG。 然后、我想通过 MSP430中的 SPI 实时获取这些数据。 我必须承认、我没有任何有关 SPI 的原理图。

    今天、我尝试使用经典 ECG 电极在非焊接板上使用此连接进行单引线 ECG:

    我还在 ADS1293软件中关闭了 RLD 放大器。  但它不起作用。 仍然有很多噪声、因此我无法识别任何 ECG 信号。  

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    驱动程序安装或与 MSP 的 SPI 连接是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我很抱歉迟到了。 是的、驱动程序已更新并正确安装。




    我再次尝试了演示、仍然存在同样的问题。 因此、关于 SPI、没有更新。  

    感谢您对此提供的任何帮助。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您能为我列出您的 SPI 连接/原理图吗?
    器件是否正常工作? 上电后/DRDY 是否切换? 您可以使用示波器探测引脚。