Other Parts Discussed in Thread: DDC112
大家好、
我的一位客户正在制造一些 DDC112用于光电二极管(PD)电流感应的产品。
在制造过程中,他们发现,当 PD 完全被光线覆盖时,DDC112 (约2%)的一些输出数据显示的电流比其他数据(约98%)高。
他们认为原因可能是 PD 制造差异。 因此它们移除了 PD。 然后、DDC112 IN1仅连接到22pF 电容器。 电容器相反
端子连接到 GND。 但在 条件下、相同的 DDC112也显示出比其他 DDC 更高的电流。
以下是这些 DDC112输出。
DDC112、输出更高的数据(按2%分类)
输出数据 标准偏差
1.81527pA 0.02865
1.81748pA 0.02850
1.81800pA 0.03045
DDC112 (其他类别为98%)
输出数据 标准偏差
1.81410pA 0.02239
1.81337pA 0.02197
1.81312pA 0.02363
以下是 连接到 IN1和 GND 的电容器被排除 电容器原因时的结果。
DDC112、输出更高的数据(按2%分类)
输出数据 标准偏差
1.82209pA 0.02661
1.82182pA 0.02650
1.82303pA 0.02982
DDC112 (其他类别为98%)
输出数据 标准偏差
1.81167pA 0.02182
1.81145pA 0.02315
1.81108pA 0.02344