This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:当只将22pF 电容器连接到 IN1端子时、输出数据的制造价值。

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771319/ddc112-what-is-manufacture-valiation-of-output-data-when-22pf-capacitor-only-is-connected-to-in1-terminal

器件型号:DDC112

 大家好、

 我的一位客户正在制造一些 DDC112用于光电二极管(PD)电流感应的产品。

 在制造过程中,他们发现,当  PD 完全被光线覆盖时,DDC112 (约2%)的一些输出数据显示的电流比其他数据(约98%)高。

 他们认为原因可能是 PD 制造差异。 因此它们移除了 PD。 然后、DDC112 IN1仅连接到22pF 电容器。 电容器相反

端子连接到 GND。 但在 条件下、相同的 DDC112也显示出比其他 DDC 更高的电流。

 以下是这些 DDC112输出。

DDC112、输出更高的数据(按2%分类)

输出数据      标准偏差
1.81527pA  0.02865
1.81748pA  0.02850
1.81800pA  0.03045

DDC112 (其他类别为98%)

输出数据      标准偏差
1.81410pA  0.02239
1.81337pA  0.02197
1.81312pA  0.02363

以下是 连接到 IN1和 GND 的电容器被排除 电容器原因时的结果。

 DDC112、输出更高的数据(按2%分类)

输出数据      标准偏差
1.82209pA 0.02661
1.82182pA 0.02650
1.82303pA 0.02982

DDC112 (其他类别为98%)

输出数据      标准偏差
1.81167pA 0.02182
1.81145pA 0.02315
1.81108pA 0.02344

 客户问题 如下。
问题1.   DDC112特性的正常范围内是否存在这些输出数据差异?
问题2. 如果问题1答案是肯定的、哪个数据表参数定义了偏差范围?
问题3. 是否有任何方法可以改善偏差?
 非常感谢您的答复。
 此致、
 Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    你过得怎么样?
    感谢您使用 DDC112器件。
    是的、我会将您的问题转交给我们的系统工程师。
    我们将在大约两天内回复您。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    感谢你的答复。
    很高兴在这个 E2E 上与您交谈。

    我明白了。 我期待收到您的下一次回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    你过得怎么样?
    很抱歉让你久等了。
    我们的系统工程师会查看这些问题。
    我们很快就会回复您。

    再次感谢您!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    我看到电流、未充电... 您知道他们的集成时间是多少吗? 我可以根据数据进行猜测、但需要确保匹配。 当您以充电单位获取它后、您可以查看偏移和 ibias。。

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edu、

    感谢你的答复。
    我明白了。 我将检查它、并在我获得结果后立即向您提交结果。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    你过得怎么样?
    感谢帮助客户。
    我们还有一个问题:
    您能否询问客户设置了什么范围(当他们向我们展示上述测试结果时)?

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、Edu、

    非常感谢您的支持。

    客户情况如下。
    AVDD=DVDD=+5V
    2.仅使用 IN1。(IN2连接到 GND。)
    Vref=4.096V
    4、范围= 1
    5. CLK=10MHz
    6. CONV 时钟 L 电平宽度= 100ms
    7、CONV 时钟 H 电平宽度= 100ms
    转换模式=连续

    我可以根据这些信息提供您的评论吗?
    此外、如果您需要更多信息、请告诉我。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    感谢您的参与。 您知道哪一个是它们的确切器件型号吗? 我是说 U/Y 版本还是 UK/YK? 它在规格上稍有不同。

    此外、您能否问他们、对于输出数据和标准偏差、它们意味着什么。 即、1.81527pA 是一个 DDC112通道的输出值还是 0.02865 (parms?) 该通道的噪声是多少? 我认为是这样、但要确保...

    那么、它们基本上列出了3个看起来与其他通道类似的通道、以及3个看起来不一样的通道、对吧?

    看看他们所说的正常信道(平均 为1.81353) 与异常值(平均 为1.816916)之间的差异、看起来好像是 0.00338pA、它将转换为7个代码。 这对我来说真的很小... 我们读得对吗?

    它们如何计算这些电流? 您知道、该器件会测量电荷、因此、我想知道它们在计算时是否减去了0.4%的偏移(输出4095)。 即 ,1.81527e-12*100e-3/50e-12*2^20=3807代码。 他们是将该代码作为输出(3807)、还是实际得到3807+4095=7901?

    我们在查看该数据时遇到的一个小问题是、它是在范围1 (50pC FSR)下得出的、但偏移误差规格在范围5 (250pC)中给出、因此很难知道它是否在规格范围内。 上面的第一个数字(3807)将非常接近理想的4095、并且实际上将接近典型规格(+/-200)。 第2个数字(7901)非常远。 我必须在这里检查、但范围1的灵敏度提高5倍可能会导致更宽的偏移规格。 不知道...

    对于这些较长的积分时间(100ms)、他们需要考虑的另一个重要事项是、ibias 的典型值为0.1pA、但最大值为10pA。 我怀疑这可能是因为它不是在生产中测量的、而只是放置了一个较宽的裕度、因此、我不希望它对大多数器件都是如此、 但我们在之前的不同 DDC (而非 DDC112)中看到了这种规格的异常值。 因此、如果该 ibias 因通道而异、相差0.1pA、则它已经大于他们所谓的"异常值"。

    为了查看 ibias 是否是问题、他们可以更改积分时间并查看它如何改变输出。 失调电压不随积分时间变化、而随着积分时间的推移、ibias 的影响会变得更大...

    还要注意的是、如果是 ibias、影响会随温度的升高而变差(每增加10C T 一次大约增加2倍)

    尽管如此、我认为我们仍然缺少一些东西、我们只讨论平均7个代码差异、看起来非常小... 那么、我将停止在这里进行推测、等待您的回答... 可能还出现了一些数学错误、但请随意仔细检查这些数字。  

    此致、
    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edu、

    它们使用的是 DDC112U (DW 封装)。
    它们每0.1秒(100ms)获取20秒的输出数据。 因此总数据计数为200。 1.81527pA 是这些数据的平均值。 此外、还会根据这些数据计算标准偏差。

    "因此、它们基本上列出了3个看起来与其他通道类似的通道、以及3个看起来不一样的通道、对吧?"
    ->正确。

    "看一下他们所说的正常信道(平均为1.81353)与异常值(平均为1.816916)之间的区别、看起来好像是0.00338pA、它将转换为7个代码。 这对我来说真的很小... 我们读得对吗?"
    ->我认为是这样,客户认为数据是正确的。 他们想知道这种现象是什么(数据平均值可以明确分为两组、即数据平均值降低98%、数据平均值提高2%)。 你有答案吗?

    "他们如何计算这些电流? 您知道、该器件会测量电荷、因此、我想知道它们在计算时是否减去了0.4%的偏移(输出4095)。 即,1.81527e-12*100e-3/50e-12*2^20=3807代码。 他们是将该代码作为输出(3807)、还是实际得到3807+4095=7901?"
    ->我会问他们这一点。

    "另外一个需要考虑的重要事项是、对于那些需要观察 ibias 的较长积分时间(100ms)、它的典型值为0.1pA、但最大值为10pA。 我怀疑这可能是因为它不是在生产中测量的、而只是放置了一个较宽的裕度、因此、我不希望它对大多数器件都是如此、 但我们在之前的不同 DDC (而非 DDC112)中看到了这种规格的异常值。 因此、如果该 ibias 因通道而异、相差0.1pA、则它已经大于他们所谓的"异常值"。
    ->如果客户尝试使用其他集成时间测量输出数据、最好尝试哪种集成时间?
    50ms? 20毫秒? 1ms? 请问您能向我推荐哪一个时间更好? 当我获得建议的时间时、我会要求他们测量输出数据。

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    它们能否提供分布图(偏移直方图)? 如果我理解正确的话,他们说他们有高斯分布的频道,所有俱乐部都非常紧密,然后只有很少的频道,同样,非常严格,有7个代码。 我说得很紧,否则两个高斯人就不能分开7个代码。 这实际上比我们得到的任何规格都要好得多(我们讨论了器件之间的100个代码)、因此、我认为我们在解释中缺少了一些东西。

    为了消除 ibias 的影响、它们可以使用更短的积分时间。 假设为1ms。  无论它们在100ms 和1ms 的读数之间看到的偏移量有何差异、都是由于在这些额外的99ms 上集成了 ibias。

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edu、

    感谢您的大力支持。

    我明白了。 我将尝试获取您告诉的行输出数据或图形、我将在收到后立即回复。

    此外、我还会要求他们在1ms 的集成时间内再次获取输出数据。 请告诉我
    CONV H/L 的宽度是多少?
    1.Conv Clock L level width=?ms
    2.CONV 时钟 H 电平宽度=??ms

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 每通道仅为1ms (CONVL=CONVH=1ms)。 只要时间很短、我们就知道这个数字、这一点就没有什么关系了。

    此致、
    Eduardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    我们在内部讨论、我们认为最好将此讨论移行、以便我可以结束主题... 请给我们写信至 ddcxxx-support@list.ti.com

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Edu、

    我将与您脱机讨论。 那么、我将关闭该线程。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。