请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298R 主题中讨论的其他器件: ADS1298
尊敬的先生:
我尝试将 ADS1298R 与单极电源配合使用、这里有一些问题。
1)作为下图的高端、当使用单极电源时、模拟输入电压范围为(-0.3V 至 AVDD+0.3V)。 这意味着只有 INxP 和 INxN 高于0V、那么芯片可以正常工作。 那么、我是否必须添加电路以确保 INxP 和 INxN 高于0V?
2) 2)如果是、能否改用 CHnSET[2:0]=001为通道的两个输入提供共模电压? 如果没有、您对我们有什么建议吗?