This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298 PGA 设置

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764815/ads1298ecgfe-pdk-ads1298-pga-setting

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK

您好!

我们能够设置 EVM 以接收信号。 我们向器件的通道2 (+ 50mV)提供了100mVpp 的信号、它正在接收信号、并以2的增益显示在示波器中。 但当我们改变时

来自控制寄存器的可编程增益(PGA)设置、结果保持不变、即示波器中的输出信号无变化。

请澄清问题、即如何更改增益并查看范围的更新结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasanth、您好!

    感谢您的发帖!

    尝试在范围分析窗口中取消选中"Analysis Data is input referred (分析数据是输入参考)"。

    如果要测量以 GND 为中心的信号、请确保使用双极电源配置运行器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们能够获得 所接收信号的增益、但我们还有一些疑问:

    1、将100mVpp 正弦波的差分输入提供给器件的通道2 (+ 50mV)、但即使我们使用了10000个样本/通道、示波器上的输出也不是纯正弦波。

    FFT 分析显示幅度图、此处显示的增益与 GUI 设置的增益不匹配。例如、我们将增益设置为2、但幅度图增益设置为-10dB。另外、打开 FFT 分析窗口时、PGA 增益设置显示始终为图2中的1。

    3.在采集输入信号数据和处理数据时、EVM 的最大采样率为32ksps、这需要 更多的时间、例如40至50秒。请澄清延迟问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasanth、您好!

    1.您需要在"Registers"选项卡的 OSR 下更改采样率。 更改采样/通道只是意味着它会执行更长时间的测量。

    2.尝试根据问题1提高采样率。 我假设 GUI 中存在一个错误、导致它在更改寄存器设置后无法正确更新。

    该器件以32ksps 的速率执行测量。 然后、DSP 必须读取此数据并通过 USB 连接发送到 PC。 大多数延迟来自 USB 通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    如果是 POSs、我们无法在"Register"选项卡中找到 OSR。请简要说明如何在"Register"选项卡中更改采样率(如果可能、请发送其屏幕截图)、以便我的输入正弦波在 GUI 中呈现清晰的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请解释以上各项中关于 FFT 分析相关疑问的第2点。 我们附加了突出显示的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、您好!

    很抱歉,我不应该使用"osampling Ratio"(过采样率)的首字母缩略词"osr"。 可能令人困惑。

    尝试调整此比率、并让我知道它是否可以解决这两个问题。 这对于 FFT 也很重要、请参阅图52。 以了解更多详细信息。