Other Parts Discussed in Thread: ADS1255
尊敬的专家:
我的客户遇到不正确的输出代码。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
关于"ADS1255"
尽管 AD 转换完成信号通常是输出的、但输出变为"FFFFFC"的事件会变为恒定的。
它在发货时正确输出、但在1个月后、输出变为不正确。
这只会导致一个器件。
可以考虑什么原因?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
我可以了解客户的情况。
请看下面。
--
该器件 在清洁室中的使用条件为23deg 和50%RH。
输入是稳定的模拟电压(温度 传感器和放大器)
电压浪涌的可能性非常低。
因为 我们产生了20k、而该 故障仅为一个。
SCLK、DIN、DOUT 被隔离。
基准电压可能没有问题、 因为 ADS1255 已经发生了变化、它可以输出正确的数据。
请您告知其他可能情况吗?
--
感谢您的帮助。
此致、
新一