This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:输出代码(FFFFFC)输出不正确

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764312/ads1255-incorrect-output-code-fffffc-output

器件型号:ADS1255

尊敬的专家:

我的客户遇到不正确的输出代码。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于"ADS1255"

尽管 AD 转换完成信号通常是输出的、但输出变为"FFFFFC"的事件会变为恒定的。

它在发货时正确输出、但在1个月后、输出变为不正确。

这只会导致一个器件。  

可以考虑什么原因?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    您需要在此处提供更多详细信息。 您是否说、无论输入电压是多少、输出代码始终为"FFFFFC"? 如果是这种情况、则似乎部件可能因某种原因而损坏。 您知道输出代码卡滞时的环境条件是什么吗? 是否存在任何电压浪涌? 什么连接到 ADC 输入? 电压基准是否正确? 您可以共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    我将与客户和反馈确认环境和原理图。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我可以了解客户的情况。

    请看下面。

    --

    该器件 在清洁室中的使用条件为23deg 和50%RH。

    输入是稳定的模拟电压(温度 传感器和放大器)

    电压浪涌的可能性非常低。

    因为 我们产生了20k、而该 故障仅为一个。  

    SCLK、DIN、DOUT 被隔离。

    基准电压可能没有问题、 因为 ADS1255 已经发生了变化、它可以输出正确的数据。

    请您告知其他可能情况吗?

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    根据您的意见、我不确定我们可以采取什么措施来解决发送器件进行故障分析的这一问题。 我怀疑它会作为 EOS 故障恢复。