主题中讨论的其他器件:ADC3224、 TSW1400EVM、 LMK61PD0A2、 LMK00304、 LMK00334、 CDCLVP1204、 LMK61E2-125m、 THS4541
大家好、我想问您在 DSO 项目中使用专为软件定义无线电设计的 ADC 是否错误。
关于直流精度部分、我看不到有什么让我产生第二个想法的地方。 输入为2Vpp 的 FS 幅度差分、输入差分电阻为750Ω@ 200MHz。
我知道我必须使用阻抗匹配等相应地构建前端
我浏览了您的12位 ADC、但所有 ADC 的带宽都比采样速度大很多倍、如果我没有弄错、则意味着它们是针对 SDR。
那么、SDR ADC 是否可以在 DSO 中使用并在直流和交流耦合中都能正常工作?
有什么建议吗? 器件?
此致
Manos Tsachalidis