请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256 当机械继电器工作时、DRDY 信号将异常、始终处于低电平状态。导致软件崩溃进入 while 环路。
目前、在 DRDY 信号中添加一个13.2k 上拉电阻器至3.3V 即可解决此问题。
我想知道 DRDY 信号输出结构。谁能帮助我们?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.