This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764699/ads1256-ads1256

器件型号:ADS1256

当机械继电器工作时、DRDY 信号将异常、始终处于低电平状态。导致软件崩溃进入 while 环路。

目前、在 DRDY 信号中添加一个13.2k 上拉电阻器至3.3V 即可解决此问题。

我想知道 DRDY 信号输出结构。谁能帮助我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user3445415、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    我不确定我是否完全理解您的问题。 /DRDY 是否在您的系统中没有脉冲?

    您是否可以分享您的电路原理图?

    /DRDY 是一个驱动输出、因此无需添加上拉电阻器、除非您在 ADS1256上电之前需要/DRDY 处于高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的问题是:固件无法在电感负载处于活动状态时捕获 DRDY 跳跃。 如果电感负载无法工作或频繁开关、则 ADC 工作正常。 有意见吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享原理图!

    我是否可以询问电感负载与此电路有何关系? 该负载是连接到 ADC 输入端的东西、还是系统中的其他电路?

    查看原理图、我注意到 AVDD 上的 L1 (10uH)电感器。 该电感器可能与旁路电容器相互作用并产生 LC 谐振器。 我建议移除此电感器、因为它可能会导致 AVDD 电源上出现振铃。