This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADC 噪声:时钟是否会影响 ADC 的噪声性能?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764961/faq-adc-noise-can-clocks-affect-your-adc-s-noise-performance

使用 Delta-Sigma ADC 时,时钟是否会影响 ADC 的噪声性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管您可能希望 ADC 的采样周期完全恒定,但始终与理想值有一定的偏差。 “时钟抖动”是指时钟波形边沿从一个周期到下一个周期的变化。 由于所有 ADC 都使用时钟边沿来控制采样点、因此时钟边沿变化会在采样实例中产生偏差。 这种偏差会导致非恒定采样频率、该频率作为另一个噪声源出现在转换结果中。 图9显示了由正弦输入信号上的时钟抖动引起的采样边沿变化。

      

    图9: 时钟信号、显示抖动导致的采样沿变化

    要了解时钟如何导致额外误差、以及降低时钟引起的系统噪声的方法、请阅读 第10部分

    尽管这些是“解决信号”系列中回答的一些最重要的问题,但我还介绍了许多主题和示例,以帮助您从 高分辨率 Δ-Σ ADC 信号链中获得最佳噪声性能。 阅读该系列以了解更多信息、如果您有任何其他问题、请随时在下面的评论中发表。