This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:ADS9224R 的最大采样率

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9234R, ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774204/ads9224r-max-sampling-rate-of-ads9224r

器件型号:ADS9224R
主题中讨论的其他器件:ADS9234R

您好!

我想确认 ADS9224R 每个通道的16位分辨率最大采样率是否独立为3Msps。 ADS9234R 呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的发帖。

    ADS9224R 和 ADS9234R 的采样速率均高达3MSPS。 ADS9224R 具有16位分辨率、ADS9234R 具有14位分辨率。

    增强型 SPI 数字接口提供三个选项、用于降低完整数据传输所需的 SCLK 速度:  

    1. 增加输出数据总线的宽度(双 SDO、四 SDO 或并行字节)
    2. 启用双倍数据速率(DDR)传输
    3. 扩展数据传输窗口以扩大读取周期。

    有关更多信息、请参阅数据传输协议部分。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、