Other Parts Discussed in Thread: ADS9234R, ADS9224R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS9224R 主题中讨论的其他器件:ADS9234R、
您好!
我想确认 ADS9224R 每个通道的16位分辨率最大采样率是否独立为3Msps。 ADS9234R 呢?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jerry、
感谢您的发帖。
ADS9224R 和 ADS9234R 的采样速率均高达3MSPS。 ADS9224R 具有16位分辨率、ADS9234R 具有14位分辨率。
增强型 SPI 数字接口提供三个选项、用于降低完整数据传输所需的 SCLK 速度:
有关更多信息、请参阅数据传输协议部分。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、