请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ3200 您好!
我尝试计算输入功率与转换器(ADC12DJ3200)采样功率之间的关系。 我被卡在精确的满量程电压(Vpp)数字上。
在当前系统中、将0x031 0x030的寄存器设置 分别设置为0xA4和0xC4。
我尝试通过线性方程进行映射、但发现数据表中给出的示例点不是线性的。
如果我缺少任何信息、请提出建议。
谢谢、
Jaydip
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试计算输入功率与转换器(ADC12DJ3200)采样功率之间的关系。 我被卡在精确的满量程电压(Vpp)数字上。
在当前系统中、将0x031 0x030的寄存器设置 分别设置为0xA4和0xC4。
我尝试通过线性方程进行映射、但发现数据表中给出的示例点不是线性的。
如果我缺少任何信息、请提出建议。
谢谢、
Jaydip
您好、Jaydip
可以创建一个线性方程、将 FSR 寄存器设置转换为 mVpp。 A000h (40960d)的默认 FSR 设置提供大约800mVpp 差分的满量程输入范围。 通过该公式、可以按比例计算其他值。
要计算输入射频功率、需要将 Vpp 值转换为 Vrms、然后将功率计算为 ADC 输入阻抗(大约100欧姆差分)。 注意:此计算仅在输入为正弦时有效。
因此、对于默认设置和您的示例 FSR 设置、我们具有以下内容: