This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:计算每个输入的满量程范围

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773640/adc12dj3200-calculation-of-full-scale-range-on-each-inputs

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

我尝试计算输入功率与转换器(ADC12DJ3200)采样功率之间的关系。 我被卡在精确的满量程电压(Vpp)数字上。

在当前系统中、将0x031 0x030的寄存器设置 分别设置为0xA4和0xC4。

我尝试通过线性方程进行映射、但发现数据表中给出的示例点不是线性的。

如果我缺少任何信息、请提出建议。

谢谢、

Jaydip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaydip、

    我们的一位专家正在审核您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaydip

    可以创建一个线性方程、将 FSR 寄存器设置转换为 mVpp。 A000h (40960d)的默认 FSR 设置提供大约800mVpp 差分的满量程输入范围。 通过该公式、可以按比例计算其他值。

    要计算输入射频功率、需要将 Vpp 值转换为 Vrms、然后将功率计算为 ADC 输入阻抗(大约100欧姆差分)。   注意:此计算仅在输入为正弦时有效。

    因此、对于默认设置和您的示例 FSR 设置、我们具有以下内容:

    •默认 FSR A000h 或40960d 提供典型800mVpp 差动
    •客户设置 A4C4h 或42180d 可提供典型的832.83mVpp 差动
    •ADC 输入阻抗为100欧姆
    •100欧姆计算
    –功率= V^2/R (必须使用 Vrms 而不是 Vpp)
    –Vpp 除以2√2
    –缺省值=(0.8/(2√2))^2/100*1000 = 0.8mW
    –设定=(0.8323/(2√2))^2/100*1000 = 0.867007mW
    •以 dBm 为单位的功率
    –缺省值= 10log (0.8)=-0.9691 dBm
    –设定= 10log (0.867007)=-0.61977dBm
    使用 ADC12DJ3200EVM 时、还请记住、所用的平衡-非平衡变压器具有相当高的插入损耗(典型值为6dBm)、因此施加到电路板上的功率(即平衡-非平衡变压器的输入)比 ADC 输入端的功率高约6dB。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B