This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:执行问题

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772512/ddc114-questions-on-implementation

器件型号:DDC114

大家好、

我的客户正在使用 DDC114、我有一些问题需要您的反馈。

第一个是针对芯片串行接口的差分信号:DCLK、/DCLK、DOUT、/DOUT。 如果我们有一个实心接地、那么有关噪声耦合的差分信令有多重要? 我知道这是一个有负载的问题、但建议将其作为一般最佳做法、还是用于解决电缆末端的长数据总线迹线或转换器?  

其次、我们在过去通过欺骗来为 DDC 生成时钟、将我们的谐振器正弦波放入逻辑缓冲器芯片以转换为方波。 我们不喜欢这种情况、因为谐振器和振荡器具有更长的信号布线来驱动、并且可能由于这种配置而产生更多的抖动。 因此、他们选择了一个新版本来使用 DDC 旁边的小型 MEMS 4MHz 振荡器、然后使用触发器将串行数据时钟与本地振荡器同步。 在数据表中、它提到了使用主 MCU 系统时钟来驱动 DDC 以实现最佳性能、但我觉得先前将正弦脉冲转换为方波脉冲序列的设置并不是理想系统时钟附近的任何位置。 所以、我想听听您对此的看法。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    你过得怎么样?
    感谢您帮助客户使用 DDC114器件。
    我会在这里向我们的系统工程师询问客户的问题、
    将在2天左右回复您。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    你过得怎么样?

    对于客户关于差分引脚的第一个问题:

    DCLK、nDCLK、DOUT、nDOUT、DIN、 nDIN

    如 DDC114数据表第13页所述

    这些互补信号旨在帮助降低

    数字耦合。

    (注意:这意味着、如果我们不使用这些互补信号

    然后、数字"噪声"必须通过 DGND 而不是其差分引脚。

    然后、当 DGND 上存在严重的"噪声"时、这可能非常容易

    耦合到 AGND、也会影响模拟输入。)

    差分信号布线布局的另一个问题是

    每个差分对布线、例如用于长总线或电缆。

    另一个问题是输入时钟。

    请确保主时钟 CLK 与 CONV 和 DCLK (nDCLK)同步

    并确保时钟信号避免过冲或振铃(根据上述数据表)。

    时钟抖动可能不是问题、因为当  积分器开始工作时、模数转换器开始工作

    并成为直流信号。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    谢谢!

    还有几个后续问题:

    驱动 DDC14 CLK 的4MHz 振荡器的建议频率稳定性是多少? 25ppm 是否足够?

    在第13页的互补信号部分、我们假设数据表正在寻找合适的差分信号芯片、而不仅仅是逻辑逆变器正确吗? 图21显示了用于生成反相信号的简单逻辑反相器/缓冲器。 此处是否推荐了任何特定器件?

    谢谢、
    Mitchell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    感谢您再次帮助客户。
    对于问题1:
    是的、+/-25ppm 正常。 但是、客户想要使用 MCU 是否正确
    系统(类似于 FPGA)连接输入/输出信号
    DDC114器件、对吧?
    如果正确、我们是否可以建议使用80MHz osc 和+/-25ppm (例如、此成本与4MHz 几乎相同、PPM 成本相同)
    然后在 MCU 系统中、通过将其除以20来生成4MHz 至 DDC114
    输入 CLK? 如果可能、它也可以减少 PPM。
    对于问题2:
    数据表图21所示的不适合模拟信号
    仅用于 DIN、nDIN、DOUT、nDOUT 等数字信号。
    因为在数据时钟输入和反相数据时钟之间有一些
    延时时间、也将限制为低频时钟速度。
    因此、我们建议客户使用来自的 DCLK 和 nDCLK
    它们的 MCU 系统输出引脚、用于为 DDC114创建两个信号。

    非常感谢!

    此致、