This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:如何消除基线漂移?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771807/ads1194-how-to-remove-baseline-drift

器件型号:ADS1194

工具/软件:Code Composer Studio

为项目选择 TI 的 ECG 方案

使用每个 ADS1194芯片、原始图如下所示

目前,我普遍看到,导入 I II aVF 导联采集波形在冬天显示直线(皮肤干燥导致皮肤阻抗较大的问题)

请协助分析以解决皮肤阻抗问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xia、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您在 ECG 波形中观察到的缓慢变化称为基线漂移。 由于人体皮肤和电极之间的高接触阻抗、这是 ECG 系统中一个非常常见的应用挑战。 在模拟领域、这通常很难完全去除、但通常使用质量更好的电极和电极凝胶来尽可能降低接触阻抗。 任何剩余漂移通常在软件中通过某种高通滤波器算法去除。

    查看我们有关测量 ECG 的一些在线培训材料:

    https://training.ti.com/how-measure-ecg-guide-signals-system-blocks-and-solutions#section-1

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、芯片收集的数据是直线数据、不能通过软件滤波算法处理。 是否只能通过更换高质量电极板和电极凝胶来解决? 还有其他补救办法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongxia、

    请停止创建新主题帖并重复相同的问题。 我已删除您的其他三个帖子。

    绘制为直线的两个通道似乎已饱和至 ADC 的满量程值。 差分输入电压必须保持低于 VREF/增益(绝对值)。

    另一种可能是导联 I 或导联 II 的通道未通电。 确认寄存器设置配置正确。

    此致、