请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5818 您好!
我的客户对 AFE5818有两个问题。
[第1季度]
请告诉我在执行自动偏移校正时如何终止 AFE5818中的输入。
是否可以使用浮动?
[第2季度]
请告诉我如何在自动偏移校正中删除偏移。
我的理解是否正确?
"累加器块"根据由 TX_TRIG 或 OFFSET_removal_start_manual 触发的第一个样本中由 AUTO_OFFSET_removal_ACC_CYLES 确定的样本数递增 ADC 的输出。
"截断和舍入数据位块"通过截断和舍入过程对累加器输出数据取平均值。
"减法块"是减去 ADC 输出数据并对 ADC 输出数据取平均值。
因此 、在使用此函数时、必须没有输入。
此致、
Hiroshi Katsunaga