This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:执行自动偏移校正时的输入

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760909/afe5818-input-when-executing-auto-offset-correction

器件型号:AFE5818

您好!

我的客户对 AFE5818有两个问题。

[第1季度]

请告诉我在执行自动偏移校正时如何终止 AFE5818中的输入。

是否可以使用浮动?

[第2季度]

请告诉我如何在自动偏移校正中删除偏移。

我的理解是否正确?

"累加器块"根据由 TX_TRIG 或 OFFSET_removal_start_manual 触发的第一个样本中由 AUTO_OFFSET_removal_ACC_CYLES 确定的样本数递增 ADC 的输出。

"截断和舍入数据位块"通过截断和舍入过程对累加器输出数据取平均值。

"减法块"是减去 ADC 输出数据并对 ADC 输出数据取平均值。

因此 、在使用此函数时、必须没有输入。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    你过得怎么样?
    感谢您帮助客户使用 AFE5818器件。
    我们将详细了解自动偏移校正功能
    我很快就会回复您。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    你过得怎么样?

    对于 AFE5818:执行自动偏移校正时的输入:
    对于问题[Q1]:
    是的、使用浮点是可以的。

    对于问题[Q2]:
    是的、使用此函数时、
    那么没有更好的输入。
    但是、如果当输入是信号时、
    那么该函数仍将对捕获的数据求平均值
    它将成为直流值并用作偏移数据。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen-San、

    感谢您的快速响应并给出清晰的评论。
    好的、我明白了。

    感谢您的合作!

    此致、
    Hiroshi Katsunaga