This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J10EVM:使用 DAC39J84、TSW14J10和 Xilinx KC705进行设计

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772005/tsw14j10evm-design-with-dac39j84-tsw14j10-and-xilinx-kc705

器件型号:TSW14J10EVM
主题中讨论的其他器件: DAC39J84EVM

我的项目是使用 Xilinx FPGA KC705来执行 DSP、并通过 DAC 将经过处理的信号与 I、Q 信号一起传输。

我有 DAC39J84EVM 和 TSW14J10EVM。 我的设置如下所示

Q1:如果使用 HSDC PRO、我是否仍可以在 FPGA 中使用 DSP 或其他定制算法?
如果是这样、 我只能在 HSDC 中加载图形和创建音调函数、在用户指南 SLWU087D 中找不到该器件。

如果不是、我是否仍然需要使用插入器 TSW14j10?

Q2:我在 TSW14J10EVM 产品文件夹中下载了 Xilinx 固件源文件、并通过运行脚本文件生成了 Vivado 项目。 该项目具有 JESD204B 内核和 SDK 源代码的接口。  

我们需要在哪个条件下使用源代码? 对于我来说、我是否需要修改 Vivado 项目并添加我自己的 RTL?

Q3:我需要使用 DAC 从通道传输3个不同的信号、这是可能的吗? 在演示中、加载图形文件后、来自不同通道的信号仅具有相移。 我不确定它是否可以传输 4个完全不同的信号。

您能为我的项目提供一些其他建议吗?

感谢您的任何帮助。

谢谢、

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    Q1:如果使用 HSDC PRO、我是否仍可以在 FPGA 中使用 DSP 或其他定制算法? 否 该固件经过设置、允许从 FPGA 到 TSW1410EVM 以及从 PC 进行数据传输。

    如果不是、我是否仍然需要使用插入器 TSW14j10? 是的。 插入器在 PC 和 FPGA 之间提供 USB 接口。

    Q2:我在 TSW14J10EVM 产品文件夹中下载了 Xilinx 固件源文件、并通过运行脚本文件生成了 Vivado 项目。 该项目具有 JESD204B 内核和 SDK 源代码的接口。  

    我们需要在哪个条件下使用源代码? 对于我来说、我是否需要修改 Vivado 项目并添加我自己的 RTL? 源代码提供了一个 JESD204B 接口、允许您将其取下并访问16位并行数据。 该代码是 Xilinx 使用 Vivado 的旧版本创建的、如果不进行重大更改、您将无法使用较新版本重新编译该代码。 您可能需要就此与 Xilinx 联系。

    Q3:我需要使用 DAC 从通道传输3个不同的信号、这是可能的吗? 在演示中、加载图形文件后、来自不同通道的信号仅具有相移。 我不确定它是否可以传输 4个完全不同的信号。 您可以将此 器件作为 4个单独的 DAC 运行、每个 DAC 具有不同的输出。 其中两个输出交换了进入变压器的 P/N 信号、从而简化电路板布线。 这可能是您看到的班次。 您可以使用每个通道上的 DAC GUI 来反转 DAC 极性。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复。

    Q1跟进:您提到内插器在 PC 和 FPGA 之间提供了一个接口、但 FPGA 本身支持 USB JTAG 连接到 PC。 由于我没有使用 HSDC,我是否仍然需要使用插入器卡。  简化我的设计是否有帮助?

    Q2跟进:我下载了 Vivado 的旧版本、编译了该项目、在 Vivado 的最新版本中加载和升级该项目。 我可以从工程中生成位流文件。 我的问题是项目和.h .c 源代码的作用是什么? 我的理解是、借助这些、我可以修改项目、生成我自己的固件并通过.c 文件进行设置、以便我可以摆脱 HSDC、对吗?

    谢谢、

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    如果您不打算使用 HSDC Pro、则不需要 TSW14J10。 只需将 DAC 直接插入 KC705即可。 对于第二个问题、答案是肯定的、您可以根据需要修改这些源代码并生成自己的固件。

    此致、

    Jim