主题中讨论的其他器件: DAC39J84EVM
我的项目是使用 Xilinx FPGA KC705来执行 DSP、并通过 DAC 将经过处理的信号与 I、Q 信号一起传输。
我有 DAC39J84EVM 和 TSW14J10EVM。 我的设置如下所示
Q1:如果使用 HSDC PRO、我是否仍可以在 FPGA 中使用 DSP 或其他定制算法?
如果是这样、 我只能在 HSDC 中加载图形和创建音调函数、在用户指南 SLWU087D 中找不到该器件。
如果不是、我是否仍然需要使用插入器 TSW14j10?
Q2:我在 TSW14J10EVM 产品文件夹中下载了 Xilinx 固件源文件、并通过运行脚本文件生成了 Vivado 项目。 该项目具有 JESD204B 内核和 SDK 源代码的接口。
我们需要在哪个条件下使用源代码? 对于我来说、我是否需要修改 Vivado 项目并添加我自己的 RTL?
Q3:我需要使用 DAC 从通道传输3个不同的信号、这是可能的吗? 在演示中、加载图形文件后、来自不同通道的信号仅具有相移。 我不确定它是否可以传输 4个完全不同的信号。
您能为我的项目提供一些其他建议吗?
感谢您的任何帮助。
谢谢、
星号