Other Parts Discussed in Thread: ADS7042, ADS8665
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12010 主题中讨论的其他器件:ADS7042、 ADS8665
您好!
我需要对2.4kHz 正弦波形进行采样。 需要每20us 执行一次 AD 转换。(50ksps 足够了吗?) 分辨率至少需要12位。
您能否推荐最合适的器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Howard、
您能否提供更多详细信息、了解您需要哪些资源来帮助缩小良好的建议范围?
1. 是否有首选的数字接口、SPI、I2C、并行?
2、 什么输入电压范围会有所帮助? (您需要双极输入还是0-5V 正常输入?)
3. 您是否需要1个以上的输入?
对于2.4kHz 输入、50ksps 的采样率将足够高、但使用更高的采样率将使抗混叠滤波器更易于设计。
可能适合以下情况的几个部件:
ADS7042 -小尺寸、超低功耗、12b、1Msps SAR ADC
ADS8665 -具有基准和 PGA、双极输入的12b、500kSPS SAR ADC
此致、
Keith N.
精密 ADC 应用