This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12010:请推荐最合适的 ADC

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7042, ADS8665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761013/adc12010-please-recommend-the-most-appropriate-adc

器件型号:ADC12010
主题中讨论的其他器件:ADS7042ADS8665

您好!

我需要对2.4kHz 正弦波形进行采样。 需要每20us 执行一次 AD 转换。(50ksps 足够了吗?) 分辨率至少需要12位。

您能否推荐最合适的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我相信精密 ADC 团队可能能够更好地帮助您、因此我已相应地更改了主题。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您能否提供更多详细信息、了解您需要哪些资源来帮助缩小良好的建议范围?

    1. 是否有首选的数字接口、SPI、I2C、并行?

    2、 什么输入电压范围会有所帮助?  (您需要双极输入还是0-5V 正常输入?)

    3. 您是否需要1个以上的输入?

    对于2.4kHz 输入、50ksps 的采样率将足够高、但使用更高的采样率将使抗混叠滤波器更易于设计。

    可能适合以下情况的几个部件:

    ADS7042 -小尺寸、超低功耗、12b、1Msps SAR ADC

    ADS8665 -具有基准和 PGA、双极输入的12b、500kSPS SAR ADC

    此致、
    Keith N.

    精密 ADC 应用