Other Parts Discussed in Thread: ADS1262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1262 大家好、
我对 ADS1262的基准电压有疑问。 根据数据表、ADC 可使用通过 AIN0-AIN5引脚提供的最多3个外部基准电压。
如果我将第一个基准电压连接到 AIN0和 AIN1对、将第二个基准电压连接到 AIN2和 AIN3对、是否可以将 ADC 配置为使用第一个基准电压用于 AIN4-AIN5对、并使用第二个基准电压用于 AIN6-AIN7对?
AIN4-AIN5 和 AIN6-AIN7对将用作差分模拟输入。
提前感谢您。
此致、
反转