This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:针对不同的模拟输入使用不同的基准电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760728/ads1262-using-different-reference-voltages-for-different-analog-inputs

器件型号:ADS1262

大家好、

我对 ADS1262的基准电压有疑问。 根据数据表、ADC 可使用通过 AIN0-AIN5引脚提供的最多3个外部基准电压。  

如果我将第一个基准电压连接到 AIN0和 AIN1对、将第二个基准电压连接到 AIN2和 AIN3对、是否可以将 ADC 配置为使用第一个基准电压用于 AIN4-AIN5对、并使用第二个基准电压用于 AIN6-AIN7对?

AIN4-AIN5 和 AIN6-AIN7对将用作差分模拟输入。

提前感谢您。

此致、

反转

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arev:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您可以将 ADS1262配置为对不同输入使用不同的外部基准源...

    ADS1262没有任何类型的通道定序、因此每次您想要更改器件配置(例如选择不同的输入或基准对)时、都需要写入器件寄存器、 这也会影响 ADC 转换的重启(因此、吞吐量将受到数据表表表表17中所示转换延迟的限制)。

    因此、在两个通道之间进行多路复用的情况下、您需要等待转换完成、读取转换结果、向(多)寄存器写入以配置下一个测量、然后重复此操作。