This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:LMK04828 SYSREF (P、N)输出、修订版 E 原理图 DAC38RF8xEVM

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771118/dac38rf80evm-lmk04828-sysref-p-n-outputs-rev-e-schematic-dac38rf8xevm

器件型号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

你(们)好

在 LMK04828和 DAC38RF8xEVM 的参考设计表5中、SYSREF (P、N)输出连接到器件上的错误引脚。 SYSREFN 连接到 SDCLKOUT3p、SYSREFP 连接到 SDCLKOUT3n。

我想使用 FPGA 板评估设计。 我使用的是 Rev E 原理图、我认为它是最新的。 由于我在社区中找不到任何关于这方面的问题、我假设评估 板按预期工作。

有人能解释一下、即使以错误的方式进行连接、它也是如何工作的? TI 是否知道这一点并计划纠正这个 scehmatic

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡、

    这样做是为了简化 EVM 上的布线。 这不是问题、因为此链接中只有一个器件。 JESD204B 标准只是在 SYSREF 上寻找一个上升沿。 如果涉及多个 DAC 器件、并且某些 DAC 的信号布线正确、而另一些 DAC 的 P/N 已交换、这将是一个问题、因为上升沿将不再正确对齐。

    此致、

    Jim